990-5452M-022

Het displaylogboek weergeven

OPMERKING: Dit logboek heeft alleen betrekking op de werking van het display en niet op de werking van het UPS-systeem.
  1. Selecteer op het beginscherm van het display Logboeken > Weergave.
  2. In het gebeurtenislogboek kunt u het volgende doen:
    1. Tik op de pijlen om door de lijst met gebeurtenissen te bladeren.
    2. Tik op de knop met de prullenbak om het logboek leeg te maken.*
  3. Tik op de knop Startpagina om het logboek af te sluiten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?