990-5452M-022

De systeemstatusinformatie weergeven

OPMERKING: Het display geeft geen realtimegegevens weer en wanneer het display met een externe power analyzer wordt weergegeven, worden niet dezelfde gegevens weergegeven. Houd rekening met een tolerantie van ±1% voor spanning, ±3% voor vermogen en ±3% voor stroom.
  1. Selecteer Status op het beginscherm van het display.
  2. Selecteer het gedeelte waarvan u de status wilt bekijken. Kies uit:

    Ingang

    Spanning (fase-naar-neutraal)*

    De huidige fase-naar-neutraal ingangsspanning in volt (V).

    Stroom

    De huidige ingangsstroom van de netvoedingsbron per fase in ampère (A).

    Maximale RMS-stroomsterkte

    De maximale stroom voor de afgelopen 30 dagen.

    Schijnbaar vermogen

    Het huidige schijnbare ingangsvermogen voor elke fase in kVA. Schijnbaar vermogen is het product van de kwadratische gemiddelden in volt en ampère.

    Werkelijk vermogen

    Het huidige actieve (of werkelijke) ingangsvermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is dat gedeelte van de energiestroom waarvan het gemiddelde over een volledige cyclus van de AC-golfvorm resulteert in de netto-overdracht van energie in één richting.

    Vermogensfactor

    De verhouding van het werkelijke vermogen tot het schijnbare vermogen.

    Spanning (fase-naar-fase)

    De huidige fase-naar-fase ingangsspanning.

    Totaal schijnbaar vermogen

    Het huidige totale schijnbare ingangsvermogen (voor de drie fasen) in kVA.

    Totaal werkelijk vermogen

    Het huidige totale werkelijke ingangsvermogen (voor de drie fasen) in kW.

    Frequentie

    De huidige ingangsfrequentie in hertz (Hz).

    Energie

    Het totale energieverbruik sinds de installatie of sinds de waarde opnieuw is ingesteld.

    Uitgang

    Spanning (fase-naar-neutraal)*

    De fase-naar-neutraal uitgangsspanning bij de omvormer in volt (V).

    Stroom

    De huidige uitgangsstroom voor elke fase in ampère (A).

    Maximale RMS-stroomsterkte

    De maximale stroom voor de afgelopen 30 dagen.

    Schijnbaar vermogen

    Het huidige schijnbare uitgangsvermogen voor elke fase in kVA. Schijnbaar vermogen is het product van de kwadratische gemiddelden in volt en ampère.

    Werkelijk vermogen

    Het huidige actieve (of werkelijke) uitgangsvermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is dat gedeelte van de energiestroom waarvan het gemiddelde over een volledige cyclus van de AC-golfvorm resulteert in de netto-overdracht van energie in één richting.

    Vermogensfactor

    De huidige uitgangsvermogensfactor voor elke fase. Vermogensfactor is de verhouding van het werkelijke vermogen tot het schijnbare vermogen.

    Piekfactor voor stroom

    De huidige uitgangspiekfactor voor elke fase. De uitgangspiekfactor is de verhouding van de piekwaarde van de uitgangsstroom tot de waarde van de kwadratische gemiddelden.

    Totale harmonische vervorming (THD) van de stroom

    De totale harmonische vervorming (THD) voor elke fase, als percentage, voor de huidige uitgangsstroom.

    Spanning (fase-naar-fase)

    De fase-naar-fase uitgangsspanning bij de omvormer in volt (V).

    Totaal schijnbaar vermogen

    Het huidige schijnbare uitgangsvermogen voor elke fase in kVA. Schijnbaar vermogen is het product van de kwadratische gemiddelden in volt en ampère.

    Totaal werkelijk vermogen

    Het huidige totale werkelijke uitgangsvermogen (voor de drie fasen) in kilowatt (kW).

    Belasting

    Het percentage UPS-capaciteit dat momenteel over alle fasen wordt gebruikt. Het belastingpercentage voor de hoogste fasebelasting wordt weergegeven.

    Nulstroom*

    De huidige uitgangsnulstroom in ampère (A).

    Frequentie

    De huidige uitgangsfrequentie in hertz (Hz).

    Status van de omvormer

    De algemene status van de omvormer.

    Status van de PFC

    De algemene status van de PFC.

    Energie

    De totale geleverde energie sinds de installatie of sinds de waarde opnieuw is ingesteld.

    Bypass

    Spanning (fase-naar-neutraal)*

    De huidige fase-naar-neutraal bypass-spanning (V).

    Stroom

    De huidige bypass-stroom voor elke fase in ampère (A).

    Maximale RMS-stroomsterkte

    De maximale stroom voor de afgelopen 30 dagen.

    Schijnbaar vermogen

    Het huidige schijnbare bypass-vermogen voor elke fase in kVA. Schijnbaar vermogen is het product van de kwadratische gemiddelden in volt en ampère.

    Werkelijk vermogen

    Het huidige actieve bypass-vermogen voor elke fase in kilowatt (kW). Werkelijk vermogen is het gemiddelde (in tijd) van het onmiddellijke product van spanning en stroom.

    Vermogensfactor

    De huidige bypass-vermogensfactor voor elke fase. Vermogensfactor is de verhouding van het werkelijke vermogen tot het schijnbare vermogen.

    Spanning (fase-naar-fase)

    De huidige fase-naar-fase bypass-spanning (V).

    Totaal schijnbaar vermogen

    Het huidige totale schijnbare bypass-vermogen (voor de drie fasen) in duizenden van voltampère (kVA).

    Totaal werkelijk vermogen

    Het huidige totale werkelijke bypass-vermogen (voor de drie fasen) in kilowatt (kW).

    Frequentie

    De huidige bypassfrequentie in hertz (Hz).

    Batterij

    Spanning

    De huidige batterijspanning.

    Stroom

    De huidige batterijstroom in ampère (A).

    Een positieve stroom betekent dat de batterij wordt opgeladen, een negatieve stroom dat de batterij ontlaadt.

    Vermogen

    Het huidige vermogen afkomstig van de batterij, in kilowatt (kW).

    Geschat laadniveau

    Het huidige batterijvermogen als percentage van de volledige capaciteit.

    Geschatte laadtijd

    De geschatte tijd in minuten tot de batterijen 100% zijn opgeladen.

    Resterende autonomietijd

    De tijd in uren en minuten tot de batterijen worden uitgeschakeld vanwege lage spanning.

    Laadmodus

    De bedrijfsmodus van de lader (Uit, Druppellading, Boost, Vereffeningslading, Cyclisch, Test).

    Batterijstatus

    De algemene status van de batterij.

    Status van de lader

    De algemene status van de lader.

    Totale batterijcapaciteit

    De totale beschikbare capaciteit van de beschikbare batterijen.

    Temperatuur

    De hoogste batterijtemperatuur van de verbonden temperatuursensors.

    Temperatuur

    Omgevingstemperatuur

    Omgevingstemperatuur in graden Celsius of Fahrenheit voor de I/O-behuizing en elke vermogensbehuizing.

    Systeem

    Uitgangsspanning

    De fase-naar-fase uitgangsspanning bij de omvormer in volt (V).

    Uitgangsstroom

    De huidige uitgangsstroom voor elke fase in ampère (A).

    Uitgangsfrequentie

    De huidige uitgangsfrequentie in hertz (Hz).

    Resterende autonomietijd

    De tijd in uren en minuten tot de batterijen worden uitgeschakeld vanwege lage spanning.

    Systeemtijd

    De tijd van het UPS-systeem.

    UPS-bedrijfsmodus

    De bedrijfsmodus van de actieve UPS.

    Systeemwerkingsmodus

    De bedrijfsmodus van het volledige UPS-systeem.

    Totaal uitgangsvermogen

    Het schijnbare en actieve (of werkelijke) uitgangsvermogen voor elke fase.

    Overbelastingstimer*

    De tijd in seconden voordat de UPS overschakelt naar geforceerde statische bypass als gevolg van overbelasting op het systeem.

    OPMERKING: Het systeem kan overbelast zijn, ook al is het Totaal uitgangsvermogen minder dan 100% als de belasting niet gelijkmatig over de drie fasen wordt verdeeld.

    Uitgangsvermogen

    Het schijnbare en actieve (of werkelijke) fase-naar-fase uitgangsvermogen voor elke fase.

    Parallel systeem

    Ingangsstroom

    De huidige fase-naar-fase ingangsstroom in ampère (A).

    Uitgangsstroom

    De huidige fase-naar-fase uitgangsstroom in ampère (A).

    Bypass-stroom

    De huidige fase-naar-fase bypass-stroom in ampère (A).

    Nummer parallelle UPS

    Het nummer van de parallelle UPS van de actieve UPS.

    Redundantie van parallel systeem

    De redundantie voor het parallelle systeem.

    Aantal parallelle eenheden

    Het totaalaantal UPS-eenheden in het parallelle systeem.

    Parallelle eenheden

    De nummers van alle UPS-eenheden in het parallelle systeem.

    Uitvoer totaal schijnbaar vermogen

    Het huidige totale schijnbare uitgangsvermogen (voor de drie fasen) in duizenden van voltampère (kVA).

    Uitvoer totale belasting

    Het percentage van de UPS-systeemcapaciteit dat momenteel over alle fasen wordt gebruikt. Het belastingpercentage voor de hoogste fasebelasting wordt weergegeven.

    Actieve alarmen

    Actieve alarmen

    Ga naar De actieve alarmsignalen weergeven voor meer informatie over de alarmen.

    Blindschema

    Blindschema

    Het blindschema toont de stroomstatus van de belangrijkste onderdelen van het UPS-systeem: stroombronnen, omvormers, statische bypass-schakelaars, en toont de stroomroute door het systeem.

    Gedetailleerde weergave

    Gedetailleerde weergave

    De gedetailleerde weergave toont het systeem met een statuspictogram op elke individuele vermogensbehuizing en het werkelijke aantal redundante vermogensbehuizingen. De gedetailleerde weergave toont ook het schijnbare vermogen en werkelijke vermogen per fase.

    Symbolen op het scherm Gedetailleerde weergave

    Geeft aan dat de vermogensbehuizing actief is en naar behoren werkt
    Geeft aan dat er een informatief alarm is.
    Geeft aan dat de redundantie van de vermogensbehuizing is verdwenen en/of dat er een alarm van ernstniveau Waarschuwing aanwezig is in de vermogensbehuizing. De vermogensbehuizing is nog steeds actief.
    Geeft aan dat de vermogensbehuizing defect is vanwege een kritieke gebeurtenis. Het klantalarm Power cabinet inoperable (Vermogensbehuizing niet bruikbaar) wordt ook weergegeven.

    Piekaftoppingsmodus

    Piekaftoppingsmodus

    De status van de piekaftoppingsmodus - Actief of Inactief

    Ingangsvermogen

    Het huidige ingangsvermogen (kW).

    Batterijvermogen

    Het huidige batterijvermogen (kW). De balk is groen wanneer de batterijen worden opgeladen en geel wanneer de batterijen worden ontladen.

    Piekaftopping

    Geeft aan of de lader is ingeschakeld of uitgeschakeld en of geforceerd batterijbedrijf is ingeschakeld of uitgeschakeld.

    Laadstatus

    De huidige laadstatus van de batterijen.

    Resterende tijd

    De resterende tijd in batterijbedrijf en piekaftoppingsmodus.

  3. Tik op de knop Startpagina om de schermen te verlaten en naar het startscherm terug te keren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?