De uitgangsrelais configureren
- Selecteer op het display .
- Kies of u de Controlemodus onder spanning in of uit wilt schakelen.
- Wanneer Controlemodus onder spanning is ingeschakeld, zijn de uitgangsrelais AAN. Als er een signaal wordt ontvangen of de voeding naar het relais wegvalt, gaat het circuit open en wordt het relais gedeactiveerd.
- Wanneer Controlemodus onder spanning is uitgeschakeld, zijn de uitgangsrelais UIT. Als er een signaal wordt ontvangen, gaat het circuit dicht en wordt het relais gedeactiveerd.
- Selecteer de uitgangsrelais die u wilt configureren.
- Selecteer de functie waarvoor u de specifieke uitgangsrelais
voor wilt gebruiken uit de onderstaande lijst:
Algemeen alarm: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een alarm optreedt.
Normaal bedrijf: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de UPS in normaal bedrijf is.
Batterijbedrijf*: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de UPS in batterijbedrijf is.
Onderhoudsbypass*: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de UPS zich in onderhoudsbypassmodus bevindt.
Statische bypass*: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de UPS zich in geforceerde statische bypass of aangevraagde statische bypass bevindt.
Hoge-efficiëntiemodus: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de UPS zich in eConversion- of ECO-modus bevindt.
Overbelasting uitgang: De ingang wordt geactiveerd wanneer er sprake is van overbelasting.
Ventilator onbruikbaar: De uitgang wordt geactiveerd wanneer een of meer ventilatoren niet bruikbaar zijn.
Batterij werkt niet goed*: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de batterijen niet goed functioneren.
Batterij losgekoppeld*: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de batterijen ontkoppeld zijn of de schakelaar(s) open is(zijn).
Batterijspanning laag*: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de batterijspanning onder de drempel is.
Ingang buiten tolerantie: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de ingang buiten tolerantie is.
Bypass buiten tolerantie*: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de bypass buiten tolerantie is.
UPS waarschuwing: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een waarschuwingsalarm optreedt.
UPS kritiek: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een kritiek alarm optreedt.
Parallelle redundantie verloren: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de opgegeven redundantie verloren is.
Externe fout: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er zich een fout buiten de UPS voordoet.
UPS-onderhoudsmodus: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de uitgangsschakelaar van de eenheid (UOB) open is.
Systeem waarschuwing: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een waarschuwingsalarm optreedt in een parallel systeem.
Systeem kritiek: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een kritiek alarm optreedt in een parallel systeem.
Algemeen systeemalarm: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een willekeurig alarm optreedt in een parallel systeem.
Nooduitschakeling geactiveerd: De uitgang wordt geactiveerd wanneer de EPO geactiveerd is.
Overschakelen naar statische bypass uitgeschakeld
Informatief UPS-alarm: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een informatief alarm optreedt.
Informatief systeemalarm: De uitgang wordt geactiveerd wanneer er een informatief alarm optreedt in een parallel systeem.
- Stel de vertraging in seconden in waarna de specifieke uitgang moet worden geactiveerd. Selecteer een waarde tussen de 0 en 60 seconden.
- Tik op OK om uw instellingen op te slaan.