990-5452N-022

Het netwerk configureren

Het netwerk kan worden geconfigureerd voor het display en voor de kaarten in Smart Slot 1 en Smart Slot 2.

  1. Selecteer op het beginscherm van het display Configuratie > Netwerk en selecteer Weergave, Smart Slot 1 of Smart Slot 2, indien aanwezig.
  2. Configureer de volgende instellingen:
    1. TCP/IPv4: IPv4 activeren (indien van toepassing), en selecteer Adresmodus (Handmatig, DCHP of BOOTP).
    2. TCP/IPv6: IPv6 activeren (indien van toepassing), selecteer Automatische configuratie of Handmatige configuratie en selecteer DHCPv6-modus (Beheerd door router, Alleen niet-adresgegevens, Nooit of Adres en overige gegevens).
      OPMERKING: Tik op Adressen om alle geldige IPv6-adressen te zien.
    3. Webtoegang: Web activeren (indien van toepassing) en selecteer de Toegangsmodus (HTTP of HTTPS).
      OPMERKING: Niet beschikbaar voor Smart Slots.
    4. FTP-server: FTP activeren (indien van toepassing).
      OPMERKING: Niet beschikbaar voor Smart Slots.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?