990-5452M-022

Modbus configureren

De Modbus kan worden geconfigureerd voor het display en voor de kaarten in Smart Slot 1 en Smart Slot 2.

OPMERKING: Alleen het display en de optionele Netwerkbeheerkaart AP9635 kan worden gebruikt voor seriële Modbus.
  1. Selecteer op het beginscherm van het display Configuratie > Modbus en selecteer Weergave, Smart Slot 1 of Smart Slot 2.
  2. Configureer de Modbus door Serieel of TCP-toegang in te schakelen en de vereiste waarden toe te voegen.
  3. Tik op OK om uw instellingen te bevestigen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?