990-5452N-022

De actieve alarmen weergeven

  1. Tik op het symbool in de rechterbovenhoek van het scherm.
  2. Op het scherm Actieve alarmen kunt u het volgende doen:
    1. Tik op de pijlen om door de lijst met actieve alarmen te bladeren.

      De actieve alarmen hebben een kleur die overeenkomt met het alarmniveau:

      • Groen: Geen actieve alarmen aanwezig

      • Blauw: Informatief alarm aanwezig

      • Geel: Waarschuwingsalarm aanwezig

      • Rood: Kritiek alarm aanwezig

    2. Tik op de knop met de prullenbak om de lijst met actieve alarmen leeg te maken.*
    3. Tik op de knop Accepteren om het knipperen van de actieve alarmen te stoppen.
  3. Tik op de knop Startpagina om de lijst met actieve alarmen af te sluiten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?