990-5452N-022

Problemen oplossen aan de hand van de lampjes in het blindschema

Het blindschema toont de status van de belangrijkste functies en de route waarmee de belasting van stroom wordt voorzien. De verschillende lampjes zijn groen, rood of uit, afhankelijk van de status van de systeemfuncties. In deze sectie wordt beschreven wat een rood lampje op het blindschema aangeeft om u te helpen bij het oplossen van problemen.

Invoerlampje

Als het invoerlampje rood is, kan dit de volgende oorzaken hebben:

  • UIB staat open

  • Invoer buiten tolerantie (golfvorm, spanning of frequentie buiten tolerantie)

Omvormerlampje

Als het omvormerlampje rood is, kan dit de volgende oorzaken hebben:

  • Omvormer onbruikbaar

Belastinglampje

Als het belastinglampje rood is, kan dit de volgende oorzaken hebben:

  • UOB staat open

  • SIB staat open

  • Uitgangsspanning buiten tolerantie

Batterijlampje

Als het batterijlampje rood is, kan dit de volgende oorzaken hebben:

  • Kritiek batterijalarm actief

  • Oplader onbruikbaar

  • Batterijschakelaar staat open

Bypass-LED

Als het bypasslampje rood is, kan dit de volgende oorzaken hebben:

  • SSIB staat open

  • Statische-bypass-schakelaar onbruikbaar

  • Bypass buiten tolerantie

  • BF2 (indien aanwezig) staat open

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?