990-5452M-025

Konfiguracja rezerwy energii rozproszonej

Opcję Zasilanie sterowane oprogramowaniem należy włączyć przed użyciem funkcji Rezerwa energii rozproszonej. Funkcję Zasilanie sterowane oprogramowaniem musi włączyć firma Schneider Electric.

UWAGA: Aby funkcja Rezerwa energii rozproszonej była dostępna, firma Schneider Electric musi ją włączyć lokalnie podczas konfiguracji serwisowej. Należy nią jednak sterować za pomocą zewnętrznego sterownika monitorującego częstotliwość sieci. W przypadku nagłego spadku częstotliwości sieci można użyć specjalnego styku wejściowego, aby zdalnie nakazać zasilaczowi UPS przejście w tryb Rezerwa energii rozproszonej. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
  1. Instrukcje konfiguracji styku wejściowego dla trybu Rezerwa energii rozproszonej można znaleźć w sekcji Konfiguracja styków wejściowych.
  2. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcje Konfiguracja > UPS > Zasilanie sterowane oprogramowaniem.
  3. Ustaw opcję Rezerwa energii rozproszonej w pozycji Włącz lub Wyłącz. Gdy funkcja Rezerwa energii rozproszonej jest w pozycji Włącz, zasilacz UPS zwraca zasilanie do sieci na krótki okres (do 30 sekund) w celu stabilizacji jej częstotliwości (Hz). Funkcję aktywuje sygnał z wyznaczonego styku kontaktowego. Gdy funkcja Rezerwa energii rozproszonej jest w pozycji Wyłącz, po sygnale z wyznaczonego styku kontaktowego zasilacz UPS przejdzie w tryb wymuszonej pracy bateryjnej i nie będzie przekazywać zasilania z powrotem do sieci.
  4. Stuknij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.