990-5452N-007

Διαμόρφωση κατανεμημένου ενεργειακού αποθέματος

Η λειτουργία Ισχύς καθορισμένη από λογισμικό πρέπει να είναι ενεργοποιημένη πριν από τη χρήση της λειτουργίας Κατανεμημένο ενεργειακό απόθεμα. Η Ισχύς καθορισμένη από λογισμικό πρέπει να ενεργοποιηθεί από τη Schneider Electric.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ηκατανεμημένη εφεδρεία ενέργειας πρέπει να ενεργοποιηθεί τοπικά από τη Schneider Electric κατά τη διαμόρφωση του σέρβις για να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, αλλά πρέπει να ελέγχεται μέσω ενός εξωτερικού ελεγκτή που παρακολουθεί τη συχνότητα του δικτύου. Σε περίπτωση ξαφνικής μείωσης της συχνότητας του δικτύου, το UPS μπορεί να λάβει εντολή εξ αποστάσεως μέσω ειδικής επαφής εισόδου να μεταβεί σε λειτουργία κατανεμημένου ενεργειακού αποθέματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την Schneider Electric.
  1. Ρυθμίστε μια επαφή εισόδου για την κατανεμημένου ενεργειακό απόθεμα, βλ. Διαμόρφωση των επαφών εισόδου.
  2. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Διαμόρφωση > UPS > Ισχύς καθορισμένη από λογισμικό.
  3. Ρυθμίστε την κατανεμημένη εφεδρεία ενέργειας σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Όταν η λειτουργία Κατανεμημένη εφεδρεία ενέργειας είναι ρυθμισμένη σε Ενεργοποίηση, το UPS παρέχει ενέργεια πίσω στο δίκτυο για σύντομο χρονικό διάστημα (έως 30 δευτερόλεπτα) για να σταθεροποιήσει τη συχνότητα (Hz) του δικτύου, όταν ενεργοποιείται από σήμα της ειδικής επαφής εισόδου. Όταν η λειτουργία Κατανεμημένη εφεδρεία ενέργειας έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση, το UPS θα μεταβεί σε αναγκαστική λειτουργία μπαταρίας, όταν ενεργοποιηθεί από σήμα της ειδικής επαφής εισόδου, αλλά δεν θα παρέχει ενέργεια πίσω στο δίκτυο.
  4. Πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.