990-5452N-006

Configurar la reserva de energía distribuida

Potencia definida por software debe ser habilitada antes de que pueda utilizarse la función Reserva de energía distribuida. Potencia definida por software debe ser habilitada por Schneider Electric.

NOTA: Reserva de energía distribuida debe ser habilitada localmente por Schneider Electric durante la configuración de mantenimiento para que esta selección esté disponible, pero debe controlarse a través de un controlador externo que supervise la frecuencia de la red. En caso de una disminución repentina de la frecuencia de la red, el SAI puede controlarse a distancia a través de un contacto de entrada dedicado para transferirlo al modo Reserva de energía distribuida. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.
  1. Para configurar un contacto de entrada para Reserva de energía distribuida, consulte Configurar los contactos de entrada.
  2. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > SAI > Potencia definida por software.
  3. En Reserva de energía distribuida, seleccione Habilitar o Deshabilitar. Cuando en la función Reserva de energía distribuida se ha seleccionado Habilitar, el SAI devuelve energía a la red durante un breve periodo (hasta 30 segundos) para estabilizar la frecuencia (Hz) de la red cuando se activa mediante una señal desde el contacto de entrada dedicado. Cuando en la función Reserva de energía distribuida se ha seleccionado Deshabilitar, el SAI se transferirá a funcionamiento forzado con batería cuando se activa mediante una señal desde el contacto de entrada dedicado, pero no devolverá energía a la red.
  4. Pulse Acep para confirmar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?