990-5452L-012

Configuration de la réserve d'énergie distribuée

Le mode "Alimentation définie par logiciel" doit être activé pour que la fonctionnalité Réserve d'énergie distribuée puisse être utilisée. Le mode "Alimentation définie par logiciel" doit être activé par Schneider Electric.

NOTE: La réserve d'énergie distribuée doit être activée localement par Schneider Electric lors de la configuration du service pour que cette sélection soit disponible, mais elle doit être contrôlée via un contrôleur externe qui surveille la fréquence du réseau. En cas de baisse soudaine de la fréquence du réseau, l'ASI peut être commandée à distance via un contact en entrée dédié pour passer en mode réserve d'énergie distribuée. Pour de plus amples informations, contactez Schneider Electric.
  1. Pour configurer un contact en entrée pour la réserve d'énergie distribuée, voir Configuration des contacts en entrée.
  2. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > ASI > Alimentation définie par logiciel.
  3. Configurez la réserve d'énergie distribuée sur Activer ou Désactiver. Lorsque la fonction Réserve d'énergie distribuée est configurée sur Activer, l'ASI renvoie de l'énergie au réseau pendant une courte période (jusqu'à 30 secondes) afin de stabiliser la fréquence (Hz) du réseau, lorsqu'elle est activée par un signal provenant du contact en entrée dédié. Lorsque la fonction Réserve d'énergie distribuée est configurée sur Désactiver, l'ASI bascule en Mode batterie forcé, lorsqu'elle est activée par un signal provenant du contact en entrée dédié, mais ne fournit pas d'énergie au réseau.
  4. Appuyez sur OK pour confirmer vos paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.