990-5452L-012

Afficher les informations d'état du système

NOTE: L'écran n'affiche pas les données en temps réel ; l'écran et un analyseur d'alimentation externe n'afficheront pas les mêmes données. Veuillez prévoir une marge d'erreur de ± 1 % pour les tensions, ± 3 % pour la puissance et ± 3 % pour les courants.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez État.
  2. Sélectionnez le domaine pour lequel vous souhaitez afficher les informations. Choisissez parmi :

    Entrée

    Tension (phase-neutre)*

    Tension d'entrée actuelle mesurée en phase-neutre, en volts (V).

    Intensité

    Courant d'entrée mesurée par phase provenant de la source d'alimentation c.a. du secteur, en ampères (A).

    Courant RMS maximal

    Courant maximal pour les 30 derniers jours.

    Puissance apparente

    Puissance apparente mesurée en entrée pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).

    Puissance active

    Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en entrée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde c.a., résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.

    Facteur de puissance

    Rapport entre la puissance active et la puissance apparente.

    Tension (phase-phase)

    Tension d'entrée mesurée en phase-phase.

    Puissance apparente totale

    Puissance apparente totale mesurée (pour les trois phases) en kVA.

    Puissance active totale

    Puissance active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).

    Fréquence

    Fréquence d'entrée mesurée en hertz (Hz).

    Énergie

    La consommation d'énergie totale depuis la mise en service ou depuis la dernière réinitialisation du compteur.

    Sortie

    Tension (phase-neutre)*

    Tension de sortie phase-neutre au niveau de l'onduleur, en volts (V).

    Intensité

    Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).

    Courant RMS maximal

    Courant maximal pour les 30 derniers jours.

    Puissance apparente

    Puissance apparente mesurée en sortie pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).

    Puissance active

    Puissance active mesurée (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est la partie du flux de courant qui, en moyenne sur un cycle complet de la forme d'onde c.a., résulte en un transfert net d'énergie dans un sens.

    Facteur de puissance

    Facteur de puissance mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.

    Facteur de crête de courant

    Facteur de crête mesuré en sortie de chaque phase. Le facteur de crête en sortie est le rapport entre la valeur de crête du courant de sortie et la valeur efficace.

    THD intensité

    THD (distorsion harmonique totale) pour chaque phase du courant de sortie mesuré, sous forme de pourcentage.

    Tension (phase-phase)

    Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).

    Puissance apparente totale

    Puissance apparente mesurée en sortie pour chaque phase en milliers de volts-ampères (kVA). La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).

    Puissance active totale

    Puissance de sortie active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).

    Charge

    Pourcentage de la capacité mesurée de l'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de phase la plus élevée s'affiche.

    Intensité neutre*

    Courant neutre de sortie mesuré, en ampères (A).

    Fréquence

    Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).

    État de l'onduleur

    Condition générale de l'onduleur.

    État du PFC

    Condition générale du PFC.

    Énergie

    Énergie totale fournie depuis la mise en service ou depuis la dernière réinitialisation du compteur.

    Bypass

    Tension (phase-neutre)*

    Tension du bypass mesuré en phase-neutre, en volts (V).

    Intensité

    Courant de bypass mesuré pour chaque phase, en ampères (A).

    Courant RMS maximal

    Courant maximal pour les 30 derniers jours.

    Puissance apparente

    Puissance de bypass apparente mesurée pour chaque phase en kVA. La puissance apparente est le produit de la tension effective (RMS) par le courant efficace (RMS).

    Puissance active

    Puissance de bypass active mesurée pour chaque phase en kilowatts (kW). La puissance active est égale à la moyenne temporelle du produit de la tension par le courant.

    Facteur de puissance

    Facteur de puissance de bypass mesurée pour chaque phase. Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active et la puissance apparente.

    Tension (phase-phase)

    Tension du bypass mesuré en phase-phase, en volts (V).

    Puissance apparente totale

    Puissance de bypass apparente totale mesurée (pour les trois phases) en milliers de volts-ampères (kVA).

    Puissance active totale

    Puissance de bypass active totale mesurée (pour les trois phases) en kilowatts (kW).

    Fréquence

    Fréquence de bypass mesurée en hertz (Hz).

    Batterie

    Tension

    Tension mesurée de la batterie.

    Intensité

    Courant de la batterie mesuré, en ampères (A).

    Un courant positif indique que la batterie est en charge ; un courant négatif indique que la batterie est en décharge.

    Alimentation

    Courant continu tiré de la batterie, en kilowatts (kW).

    Niveau de charge estimé

    Charge de batterie mesurée, en pourcentage de la capacité de charge maximum.

    Temps de charge estimé

    Temps estimé, en minutes, pour que les batteries atteignent 100 % de charge.

    Autonomie restante

    Temps, en heures et minutes, avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension.

    Mode du chargeur

    Mode de fonctionnement du chargeur (arrêt, entretien, amplification, égalisation, cyclique, test).

    État de la batterie

    Condition générale de la batterie.

    État du chargeur

    Condition générale du chargeur.

    Capacité totale de la batterie

    Capacité totale disponible à partir des batteries disponibles.

    Température

    Température de batterie la plus élevée mesurée par les capteurs de température connectés.

    Température

    Température ambiante

    Température ambiante en degrés Celsius ou Fahrenheit de l'armoire d'E/S et de chaque armoire d'alimentation.

    Système

    Tension de sortie

    Tension de sortie phase-phase au niveau de l'onduleur, en volts (V).

    Intensité de sortie

    Courant de sortie mesuré pour chaque phase, en ampères (A).

    Fréquence de sortie

    Fréquence de sortie mesurée en hertz (Hz).

    Autonomie restante

    Temps, en heures et minutes, avant que les batteries n'atteignent le niveau d'arrêt pour basse tension.

    Heure système

    Heure du système d'ASI.

    Mode de fonctionnement de l'ASI

    Mode de fonctionnement de l'ASI utilisée.

    Mode de fonctionnement du système

    Mode de fonctionnement du système d'ASI entier.

    Puissance totale en sortie

    Puissance apparente et active (ou puissance réelle) en sortie pour chaque phase.

    Minuterie de surcharge*

    Durée en secondes avant que l'ASI ne passe au bypass statique forcé en raison d'une surcharge du système.

    NOTE: Le système peut être en condition de surcharge bien que la Puissance de sortie totale se trouve sous 100 % si la charge n'est pas répartie de manière égale entre les trois phases.

    Puissance de sortie

    Puissance apparente et active (ou puissance réelle) en sortie en phase-phase pour chaque phase.

    Système parallèle

    Intensité d'entrée

    Courant d'entrée mesuré en phase-phase, en ampères (A).

    Intensité de sortie

    Courant de sortie mesuré en phase-phase, en ampères (A).

    Intensité de bypass

    Courant du bypass mesuré en phase-phase, en ampères (A).

    Nombre d'onduleurs parallèles

    Numéro d'ASI parallèle de l'ASI utilisée.

    Redondance système parallèle

    Redondance du système parallèle.

    Nombre d'unités parallèles

    Nombre total d'ASI dans le système parallèle.

    Unités parallèles

    Les numéros de toutes les ASI dans le système parallèle.

    Puissance apparente de sortie totale

    Puissance apparente totale en sortie mesurée (pour les trois phases) en milliers de volts-ampères (kVA).

    Charge totale en sortie

    Pourcentage de la capacité mesurée du système d'ASI utilisé par toutes les phases. Le pourcentage de charge de phase la plus élevée s'affiche.

    Alarmes actives

    Alarmes actives

    Pour plus d'informations sur les alarmes actives, reportez-vous à la section Afficher les alarmes actives.

    Schéma synoptique

    Schéma synoptique

    Le schéma synoptique indique l'état des principaux composants du système d'ASI (sources d'alimentation, convertisseurs, commutateur statique de bypass et disjoncteurs), ainsi que le parcours du courant dans le système.

    Affichage détaillé

    Affichage détaillé

    L'affichage détaillé du système affiche une icône d'état pour chaque armoire d'alimentation ainsi que le nombre réel d'armoires d'alimentation redondantes. L'affichage détaillé indique également la puissance apparente et la puissance active par phase.

    Symboles sur l'écran Affichage détaillé

    Indique que l'armoire d'alimentation fonctionne correctement.
    Indique la présence d'une alarme informative.
    Indique que la redondance de l'armoire d'alimentation a été perdue et/ou qu'une alarme de niveau Avertissement est présente dans l'armoire d'alimentation. Cette dernière continue à fonctionner.
    Indique que l'armoire d'alimentation est hors service en raison d'un événement critique. L'alarme client Power cabinet inoperable (Armoire d'alimentation hors service) s'affiche également.

    Mode écrêtage

    Mode écrêtage

    Statut du mode écrêtage — Actif ou Non-actif

    Puissance d'entrée

    Puissance d'entrée mesurée (kW).

    Puissance de la batterie

    Puissance mesurée de la batterie (kW). La barre est verte lorsque les batteries sont en chargement et jaune lorsque les batteries sont en déchargement.

    Écrêtage

    Indique si le chargeur est activé ou désactivé et si le mode batterie forcé est activé ou désactivé.

    État de charge

    L'état de charge actuel des batteries.

    Temps restant

    Le temps restant du mode batterie et du mode écrêtage.

  3. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter les écrans et revenir à l'écran d'accueil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?