Visualizzazione di informazioni sullo stato del sistema
- Nella schermata principale del display, selezionare Stato.
- Selezionare l’area di cui si desidera vedere lo
stato. Scegliere tra:
Ingresso
Tensione (fase-neutro)*
La tensione in ingresso fase-neutro attuale in volt (V).
Corrente
La corrente in ingresso attuale dalla sorgente di alimentazione di rete CA per fase in ampere (A).
Corrente RMS massima
La corrente massima per gli ultimi 30 giorni.
Potenza apparente
L’attuale potenza apparente in ingresso per ogni fase in kVA. La potenza apparente è il prodotto dei volt RMS (corrente quadratica media) e degli ampere RMS.
Potenza attiva
L’attuale potenza attiva (o reale) in ingresso per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d’onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione.
Fattore di potenza
Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.
Tensione (fase-fase)
La tensione in ingresso fase-fase attuale.
Potenza apparente totale
L’attuale potenza apparente totale in ingresso (per le tre fasi) in kVA.
Potenza attiva totale
L’attuale potenza attiva totale in ingresso (per le tre fasi) in kW.
Frequenza
La frequenza di ingresso attuale in hertz (Hz).
Energia
Il consumo energetico totale dal momento dell’installazione o dell’ultimo azzeramento.
Uscita
Tensione (fase-neutro)*
La tensione di uscita fase-neutro nell’inverter in volt (V).
Corrente
La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A).
Corrente RMS massima
La corrente massima per gli ultimi 30 giorni.
Potenza apparente
L’attuale potenza apparente in uscita per ogni fase in kVA. La potenza apparente è il prodotto dei volt RMS (corrente quadratica media) e degli ampere RMS.
Potenza attiva
L’attuale potenza attiva (o potenza reale) in uscita per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d’onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione.
Fattore di potenza
Il fattore di potenza in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.
Fattore di cresta corrente
Il fattore di cresta in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di cresta in uscita è il rapporto tra il valore di picco della corrente di uscita e il valore RMS (corrente quadratica media).
Distorsione armonica totale (THD) corrente
La THD (distorsione armonica totale) per ogni fase, in percentuale, per la corrente di uscita attuale.
Tensione (fase-fase)
La tensione di uscita fase-fase nell’inverter in volt (V).
Potenza apparente totale
L’attuale potenza apparente in uscita per ogni fase in migliaia di voltampere (kVA). La potenza apparente è il prodotto dei volt RMS (corrente quadratica media) e degli ampere RMS.
Potenza attiva totale
L’attuale potenza attiva totale in uscita (per le tre fasi) in kilowatt (kW).
Carico
La percentuale della capacità dell’UPS attualmente utilizzata in tutte le fasi. Viene visualizzata la percentuale di carico per il carico sulla fase maggiore.
Corrente neutra*
La corrente nel neutro di uscita attuale in ampere (A).
Frequenza
La frequenza di uscita attuale in hertz (Hz).
Stato inverter
La condizione generale dell’inverter.
Stato PFC
La condizione generale del PFC.
Energia
L’energia totale fornita dal momento dell’installazione o dell’ultimo azzeramento.
Bypass
Tensione (fase-neutro)*
La tensione di bypass fase-neutro attuale (V).
Corrente
La corrente bypass attuale per ogni fase in ampere (A).
Corrente RMS massima
La corrente massima per gli ultimi 30 giorni.
Potenza apparente
La potenza di bypass apparente attuale per ogni fase in kVA. La potenza apparente è il prodotto dei volt RMS (corrente quadratica media) e degli ampere RMS.
Potenza attiva
La potenza di bypass attiva attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è la media temporale del prodotto istantaneo di tensione e corrente.
Fattore di potenza
Il fattore di potenza di bypass attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente.
Tensione (fase-fase)
La tensione di bypass fase-fase attuale (V).
Potenza apparente totale
La potenza di bypass apparente totale attuale (per le tre fasi) in migliaia di voltampere (kVA).
Potenza attiva totale
La potenza di bypass attiva totale attuale (per le tre fasi) in kilowatt (kW).
Frequenza
La frequenza di bypass attuale in hertz (Hz).
Batteria
Tensione
La tensione delle batterie attuale.
Corrente
La corrente delle batterie attuale in ampere (A).
Una corrente positiva indica che la batteria si sta caricando, una corrente negativa che si sta scaricando.
Alimentazione
La potenza CC attuale proveniente dalla batteria, in kilowatt (kW).
Livello di carica stimato
La carica della batteria attuale, in percentuale rispetto alla capacità completa.
Tempo di carica stimato
La stima del tempo, in minuti, necessario a raggiungere il 100% di carica delle batterie.
Autonomia restante
Il tempo in ore e minuti prima che le batterie raggiungano il livello di spegnimento per bassa tensione. Modalità caricatore
La modalità operativa del caricatore (Spento, Mantenimento, Boost, Equalizzazione, Ciclico, Verifica).
Stato batteria
La condizione generale della batteria.
Stato caricatore
La condizione generale del caricatore.
Capacità totale batteria
La capacità totale disponibile dalle batterie presenti.
Temperatura
La temperatura batteria più elevata dai sensori di temperatura connessi.
Temperatura
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente in gradi Celsius o Fahrenheit per l’armadio I/O e ciascun armadio della sezione di potenza.
Sistema
Tensione di uscita
La tensione di uscita fase-fase nell’inverter in volt (V).
Corrente di uscita
La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A).
Frequenza di uscita
La frequenza di uscita attuale in hertz (Hz).
Autonomia restante
Il tempo in ore e minuti prima che le batterie raggiungano il livello di spegnimento per bassa tensione.
Ora del sistema
L’ora del sistema UPS.
Modalità di funzionamento UPS
La modalità operativa dell’UPS in funzione.
Modalità di funzionamento sistema
La modalità operativa del sistema UPS completo.
Potenza in uscita totale
La potenza apparente e attiva (o reale) in uscita per ogni fase.
Timer di sovraccarico*
Il tempo in secondi prima che l’UPS passi a bypass statico forzato a causa di una condizione di sovraccarico sul sistema.
NOTA: Il sistema può trovarsi in una condizione di sovraccarico anche se Potenza in uscita totale è inferiore al 100% se il carico non è equamente condiviso tra le tre fasi.Potenza in uscita
La potenza fase-fase apparente e attiva (o reale) in uscita per ogni fase.
Sistema in parallelo
Corrente in ingresso
La corrente in ingresso fase-fase attuale in ampere (A).
Corrente di uscita
La corrente di uscita fase-fase attuale in ampere (A).
Corrente bypass
La corrente bypass fase-fase attuale in ampere (A).
Numero UPS parallelo
Il numero di UPS in parallelo dell’UPS in funzione.
Ridondanza sistema parallelo
La ridondanza del sistema in parallelo.
Numero di unità parallele
Il numero totale di UPS nel sistema in parallelo.
Unità parallele
Il numero di tutti gli UPS nel sistema in parallelo.
Potenza apparente totale uscita
L’attuale potenza apparente totale in uscita (per le tre fasi) in migliaia di voltampere (kVA).
Carico totale uscita
La percentuale della capacità del sistema UPS attualmente utilizzata in tutte le fasi. Viene visualizzata la percentuale di carico per il carico sulla fase maggiore.
Allarmi attivi
Allarmi attivi
Per ulteriori informazioni sugli allarmi attivi, consultare Visualizzazione degli allarmi attivi.
Diagramma sinottico
Diagramma sinottico
Il diagramma sinottico indica lo stato corrente delle parti principali del sistema UPS: fonti di alimentazione, convertitori, interruttore statico di bypass e dispositivi di disconnessione. Mostra inoltre il flusso di potenza che attraversa il sistema.
Vista dettagliata
Vista dettagliata
La vista dettagliata mostra il sistema con un’icona di stato su ciascun armadio della sezione di potenza e il numero di armadi della sezione di potenza ridondanti. La vista dettagliata mostra la potenza apparente e la potenza attiva per fase.
Simboli nella schermata Vista dettagliata
Modalità di riduzione picco
Modalità di riduzione picco
Lo stato della modalità di riduzione picco: Attivo o Inattivo
Potenza in ingresso
L’attuale potenza in ingresso (kW).
Alimentazione tramite batteria
L’alimentazione tramite batteria attuale (kW). La barra è verde quando le batterie si stanno caricando e gialla quando le batterie si stanno scaricando.
Riduzione picco
Indica se il caricabatterie è attivato o disattivato e se il funzionamento a batteria forzato è attivato o disattivato.
Stato di carica
Lo stato di carica attuale delle batterie.
Tempo rimanente
Il tempo rimanente nel funzionamento a batteria e nella modalità di riduzione picco.
- Toccare il pulsante Home per uscire dalle schermate e tornare a quella principale.