990-5452L-006

Ver la información de estado del sistema

NOTA: La pantalla no muestra datos en tiempo real, de modo que, si compara la pantalla y un analizador de energía externo, no se mostrarán los mismos datos. Permita una tolerancia de ±1 % para la tensión, ± 3 % para la potencia y ±3 % para la corriente.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Estado.
  2. Seleccione el área cuyo estado desea consultar. Elija entre las opciones siguientes:

    Entrada

    Tensión (fase a neutro)*

    La tensión actual de entrada entre fase-neutro, en voltios (V).

    Corriente

    La corriente actual de fuente de alimentación de CA por fase, en amperios (A).

    Corriente RMS máxima

    La corriente máxima de los últimos 30 días.

    Potencia aparente

    La potencia de entrada aparente actual de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).

    Potencia activa

    La potencia de entrada activa (o potencia real) actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de CA, produce una transferencia neta de energía en una dirección.

    Factor de potencia

    La razón entre la potencia activa y la potencia aparente.

    Tensión (fase-fase)

    La tensión de entrada entre fase-fase actual.

    Potencia aparente total

    La potencia de entrada aparente total actual (de las tres fases) en kVA.

    Potencia activa total

    La potencia de entrada activa total actual (de las tres fases) en kW.

    Frecuencia

    La frecuencia actual de entrada en hercios (Hz).

    Energía

    El consumo de energía total desde la instalación o desde la última vez que este valor se puso a cero.

    Salida

    Tensión (fase a neutro)*

    La tensión de salida entre fase-neutro en el inversor, en voltios (V).

    Corriente

    La corriente actual de salida de cada fase, en amperios (A).

    Corriente RMS máxima

    La corriente máxima de los últimos 30 días.

    Potencia aparente

    La potencia de salida aparente actual de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).

    Potencia activa

    La potencia de salida activa (o potencia real) actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de CA, produce una transferencia neta de energía en una dirección.

    Factor de potencia

    El factor de potencia de salida actual de cada fase. Factor de potencia es la razón entre la potencia activa y la potencia aparente.

    Factor de cresta actual

    El factor de cresta de salida actual de cada fase. El factor de cresta de salida es la razón entre el valor pico de la corriente de salida y el valor eficaz (RMS).

    THD de corriente

    La distorsión armónica total (THD) de cada fase, como porcentaje, para la corriente de salida actual.

    Tensión (fase-fase)

    La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).

    Potencia aparente total

    La potencia de salida aparente actual de cada fase en miles de voltamperios (kVA). Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).

    Potencia activa total

    La potencia activa total actual de salida (de las tres fases) en kilovatios (kW).

    Carga

    El porcentaje de la capacidad del SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra el porcentaje de carga de la fase con la carga más elevada.

    Corriente neutro*

    La corriente actual de salida del neutro, en amperios (A).

    Frecuencia

    La frecuencia actual de salida en hercios (Hz).

    Estado del inversor

    El estado general del inversor.

    Estado del PFC

    El estado general del PFC.

    Energía

    La energía total suministrada desde la instalación o desde la última vez que este valor se puso a cero.

    Derivación

    Tensión (fase a neutro)*

    La tensión de derivación entre fase-neutro actual (V).

    Corriente

    La corriente actual de derivación de cada fase, en amperios (A).

    Corriente RMS máxima

    La corriente máxima de los últimos 30 días.

    Potencia aparente

    La potencia aparente actual de derivación de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).

    Potencia activa

    La potencia activa actual de derivación de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la media temporal del producto instantáneo de la tensión por la corriente.

    Factor de potencia

    El factor de potencia de derivación actual de cada fase. Factor de potencia es la razón entre la potencia activa y la potencia aparente.

    Tensión (fase-fase)

    La tensión de derivación entre fase-fase actual (V).

    Potencia aparente total

    La potencia aparente total actual de derivación (de las tres fases) en miles de voltamperios (kVA).

    Potencia activa total

    La potencia activa total actual de derivación (de las tres fases) en kilovatios (kW).

    Frecuencia

    La frecuencia actual de derivación en hercios (Hz).

    Batería

    Tensión

    La tensión de batería actual.

    Corriente

    La corriente de batería actual, en amperios (A).

    Una corriente positiva indica que la batería se está cargando; una corriente negativa indica que la batería se está descargando.

    Potencia

    La potencia CC actual que se está tomando de la batería, en kilovatios (kW).

    Nivel de carga estimado

    La carga actual de la batería, como porcentaje de la capacidad a plena carga.

    Tiempo de carga estimado

    El tiempo estimado, en minutos, hasta que las baterías alcancen la carga de un 100 %.

    Tiempo de autonomía restante

    La cantidad de tiempo en horas y minutos antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado de batería baja.

    Modo cargador

    El modo de funcionamiento del cargador (Desactivado, Flotante, Carga Rápida, Ecualización, Cíclico, Prueba).

    Estado de la batería

    El estado general de la batería.

    Estado del cargador

    El estado general del cargador.

    Capacidad total de las baterías

    La capacidad total disponible de las baterías.

    Temperatura

    La temperatura de la batería más alta, tomada de los sensores conectados.

    Temperatura

    Temperatura ambiente

    La temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit para el armario de E/S y cada armario de alimentación.

    Sistema

    Tensión de salida

    La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).

    Corriente de salida

    La corriente actual de salida de cada fase, en amperios (A).

    Frecuencia de salida

    La frecuencia actual de salida en hercios (Hz).

    Tiempo de autonomía restante

    La cantidad de tiempo en horas y minutos antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado de batería baja.

    Hora del sistema

    La hora del sistema SAI.

    Modo de funcionamiento de SAI

    El modo de operación del SAI en funcionamiento.

    Modo de funcionamiento del sistema

    El modo de funcionamiento de todo el sistema SAI.

    Potenc. total salida

    La potencia de salida activa aparente (o potencia real) de cada fase.

    Temporizador de sobrecarga*

    El tiempo en segundos antes de que el SAI cambie a derivación estática forzada debido a una condición de sobrecarga en el sistema.

    NOTA: El sistema puede estar en una condición de sobrecarga aunque el valor de Potenc. total salida esté por debajo del 100 % si la carga no se balancea por igual entre las tres fases.

    Potencia de salida

    La potencia de salida activa y aparente entre fase-fase (o potencia real) de cada fase.

    Sistema en paralelo

    Corriente de entrada

    La corriente entre fase-fase actual, en amperios (A).

    Corriente de salida

    La corriente de salida entre fase-fase actual, en amperios (A).

    Corriente de derivación

    La corriente de derivación entre fase-fase actual, en amperios (A).

    Número de SAI en paralelo

    El número del SAI en paralelo en funcionamiento.

    Redundancia de sist. paralelo

    La redundancia del sistema en paralelo.

    Número de unidades en paralelo

    El número total de SAI en paralelo en el sistema.

    Unidades paralelas

    Los números de todos los SAI en paralelo en el sistema.

    Potencia aparente total de salida

    La potencia aparente total actual de salida (de las tres fases) en miles de voltamperios (kVA).

    Carga total de salida

    El porcentaje de la capacidad del sistema SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra el porcentaje de carga de la fase con la carga más elevada.

    Alarmas activas

    Alarmas activas

    Para obtener más información sobre las alarmas activas, consulte Ver las alarmas activas.

    Diagrama mímico

    Diagrama unifilar

    El diagrama sinóptico muestra el estado actual de las partes principales del sistema SAI (fuentes de alimentación, conversores, disyuntores y conmutador estático de derivación), así como el flujo de alimentación en el sistema.

    Vista detallada

    Vista detallada

    La vista detallada muestra el sistema con un icono de estado en cada armario de alimentación individual y el número real de armarios de alimentación redundantes. La vista detallada muestra también la potencia aparente y la potencia activa por fase.

    Símbolos en la pantalla de vista detallada

    Indica que el armario de alimentación está operativo y que funciona correctamente.
    Indica que hay una alarma informativa.
    Indica que la redundancia del armario de alimentación se ha perdido y/o que en el armario de alimentación existe una alarma de nivel de gravedad Advertencia. El armario de alimentación sigue estando operativo.
    Indica que el armario de alimentación no funciona debido a un evento crítico. También se muestra la alarma Armario de alimentación no operativo.

    Modo de control de picos

    Modo de control de picos

    El estado del modo de control de picos (Activo o Inactivo).

    Potencia de entrada

    La potencia de entrada actual (kW).

    Potencia de la batería

    La potencia de la batería (kW). La barra es de color verde cuando las baterías se están cargando y de color amarillo cuando se están descargando.

    Control de picos

    Indica si el cargador está activado o desactivado, y si el funcionamiento forzado con batería está activado o desactivado.

    Estado de carga

    El estado de carga actual de las baterías.

    Tiempo restante

    El tiempo restante en funcionamiento con batería y modo de control de picos.

  3. Pulse el botón de inicio para salir y volver a la pantalla de inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?