Slå av enkelt system fra normal drift til vedlikeholdsbypassdrift
Bruk denne fremgangsmåten til å slå av et enkelt system til vedlikeholdsbypassdrift med lasten forsynt via MBB.
- Fra startskjermen velger du . Velg Avslutning til vedlikeholdsbypass, og følg deretter fremgangsmåten på skjermen.
- Start overføring til statisk bypass ved å trykke
på knappen Overfør last til statisk bypass på displayet.
I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnetnøkkelens utløserenhet.
Hvis UPS-systemet ikke overføres til forespurt statisk bypass, går du til for å se om det finnes aktive alarmer som forhindrer at UPS-systemet overføres til statisk bypass.
- I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i låsen på MBB og vrir den for å låse opp.
- Lukk MBB.I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen stå i låsen.
- Åpne UOB.
- I systemer med kirk-nøkler vrir du nøkkelen i
låsen på frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB) for
å låse opp.Nøkkelen utløses.
- I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i utløsingsenheten til magnetnøkkelen og dreier på den for å registrere nøkkelen.
- Åpne SSIB.
- Start overføring til tvungen statisk bypass ved å trykke på vekselretterens AV-knapp foran på UPS-systemet.
- Åpne frakoplingsenhetene for batteri i din spesifikke batteriløsning.
- Åpne UIB.