990-5452N-023

Konfigurere displayinnstillinger

  1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Display.
  2. Angi lysstyrke for displayet med indikatoren for Lysstyrke. Tapp på + for å øke lysstyrken og på for å redusere den.
  3. Angi tidsavbrudd for bakgrunnslys. Velg mellom 1, 2, 5, 10, 15 eller 30 minutter.
  4. Angi språk for displayet.
  5. Konfigurer nettverket ved å tappe på knappen Nettverkskonfigurasjon og skrive inn IP-adresse, Maske og Gateway. Fullfør med OK.
  6. Tapp på Hjem-knappen for å avslutte konfigurasjonsskjermen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?