990-5452N-023

Feilsøking ved hjelp av LED-lampene i orienteringsplanen

Orienteringsplanen viser statusen på hovedfunksjonene og på strømflyten som forsyner lasten. De forskjellige LED-lampene lyser enten grønt, rødt eller er slått av, avhengig av statusen til systemfunksjonene. I dette avsnittet finner du en oversikt over hva en rød LED-lampe i orienteringsplanen betyr, for å gjøre feilsøkingen lettere.

LED-lampe for inngang

Hvis LED-lampen for inngang er rød, kan det skyldes følgende:

  • UIB er åpen

  • Inngangen er utenfor toleransegrensen (bølgeform, spenning eller frekvens utenfor toleransegrensen)

LED-lampe for vekselretter

Hvis LED-lampen for vekselretteren er rød, kan det skyldes følgende:

  • Vekselretteren fungerer ikke

LED-lampe for last

Hvis LED-lampen for last er rød, kan det skyldes følgende:

  • UOB er åpen

  • SIB er åpen

  • Utgangsspenningen utenfor toleransegrensen

Batteri-LED

Hvis LED-lampen for batteri er rød, kan det skyldes følgende:

  • Kritisk batterialarm er aktiv

  • Lader fungerer ikke

  • Frakoplingsenhet for batteri frakoblet

Bypass-LED

Hvis LED-lampen for bypass er rød, kan det skyldes følgende:

  • SSIB er åpen

  • Statisk bypassvitsj fungerer ikke

  • Bypass utenfor toleransegrensen

  • BF2 (hvis tilstede) er åpen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?