Apagar un sistema unitario en funcionamiento normal para cambiar a funcionamiento en derivación de mantenimiento
Utilice este procedimiento para apagar un sistema unitario para cambiar a funcionamiento en derivación de mantenimiento con la carga suministrada a través del MBB.
- En la pantalla de inicio, seleccione . Seleccione Apagado terminando en deriv. manten. y siga los pasos que aparecen en pantalla.
- Pulse el botón Transferir carga a deriv.
estát. en la interfaz en pantalla para iniciar la
transferencia a derivación estática.
En los sistemas con llaves Kirk, se libera la llave en la unidad de liberación de llave de solenoide.
Si el sistema SAI no transfiere a la derivación estática solicitada, acceda a para ver si hay alguna alarma activa que esté impidiendo que el sistema SAI se transfiera a derivación estática.
- En los sistemas con llaves Kirk, inserte la llave en la cerradura del MBB y gírela para desbloquearlo.
- Cierre el MBB.En los sistemas con llaves Kirk, la llave se conserva en la cerradura.
- Abra el UOB.
- En los sistemas con llaves Kirk, gire la llave situada
en la cerradura del disyuntor de salida de la unidad UOB para abrirlo.Se liberará la llave.
- En los sistemas con llaves Kirk, inserte la llave en la unidad de liberación de llave de solenoide y gírela para bloquearla.
- Abra el SSIB.
- Pulse el botón inversor APAGADO en la parte frontal del sistema SAI para iniciar la transferencia a derivación estática forzada.
- Abra los dispositivos de desconexión de batería de su solución específica de baterías.
- Abra el UIB.