990-5452N-023

Frekvensomformermodus

I frekvensomformermodus kan UPS-en konvertere frekvensen til inngangskilden til en annen frekvens på UPS-utgangen.

MERK: Frekvensomformermodus må konfigureres av Schneider Electric under tjenestekonfigurasjonen.

Mulige inngangs-/utgangsfrekvenser 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz og 60/60 Hz. Dette angis under utgangsfrekvens.

Når UPS-en er konfigurert som en frekvensomformer, er ikke statisk bypass tilgjengelig:

  • Overføring til statisk bypass er deaktivert

  • Alarmer og hendelser som er tilknyttet den statiske svitsjen og bypasskilden, er deaktivert (er ikke vist)

  • Henvisninger til den statiske svitsjen og MBB er fjernet fra orienteringsplanen på skjermen og UPS Tuner

  • Veiledete sekvenser er endret for å støtte oppstart og avslutning av UPS-en når ingen bypass er tilgjengelig

Det er mulig å kjøre batteriselvtesten og kjøretidskalibreringen av batteriet selv om ingen bypass er tilgjengelig.

MERK: I frekvensomformermodus er kondensatorens levetid redusert med 40 %.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?