990-5452N-023

Konfigurere nettverk

Nettverket kan konfigureres for displayet og for kortene i Smartslot 1 og Smartslot 2.

  1. Gå til startskjermen på displayet, og velg Konfigurasjon > Nettverk. Deretter velger du enten Display, Smartslot 1, eller Smartslot 2, hvis aktuelt.
  2. Konfigurer følgende innstillinger:
    1. TCP/IPv4: Aktiver IPv4 (hvis relevant), og velg Adressemodus (Manuell. DCHP eller BOOTP).
    2. TCP/IPv6: Aktiver IPv6 (hvis relevant), velg Automatisk konfigurasjon eller Manuell konfigurasjon, og velg DHCPv6-modus (Ruterkontrollert, Kun annen info. enn adresse, Aldri eller Adresse og annen informasjon).
      MERK: Tapp på Adresser for å se alle gyldige IPv6-adresser.
    3. Nettilgang: Aktiver Internett (hvis relevant), og velg Tilgangsmodus (HTTP eller HTTPS).
      MERK: Ikke tilgjengelig for Smartslots.
    4. FTP-server: Aktiver FTP (hvis relevant).
      MERK: Ikke tilgjengelig for Smartslots.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?