990-5452N-023

Gjenopprette standardkonfigurasjonen

  1. Fra startskjermen velger du Konfigurasjon > Bruk standard.
  2. Velg ett av alternativene nedenfor:
    • Start nettverksgrensesnitt på nytt: Velg dette alternativet for å starte nettverksgrensesnittet på nytt.
    • Tilbakestill alle: Velg dette alternativet for å tilbakestille alle innstillinger til standard. Du kan velge å utelukke TCP/IP-innstillinger for tilbakestillingsprosedyren.
    • Tilbakestill bare: Velg dette alternativet hvis du kun ønsker å tilbakestille noen av innstillingene til standard. Du kan velge å tilbakestille følgende innstillinger: TCP/IP, Hendelseskonfigurasjon og Displayinnstillinger.
  3. Når du har valgt innstillingene du ønsker, tapper du på OK for å tilbakestille valgte innstillinger til standard.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?