990-5452N-023

Utføre en batteritest

Forhåndskrav:

  • Batteriene må være mer enn 50 % ladet.

  • Den tilgjengelige kjøretiden må være mer enn 4 minutter.

  • Driftsmodus skal være normal drift, eConversion eller ECO-modus.

  • Systemdriftsmodus må være Normal, eConversion eller ECO-modus.

Denne funksjonen utfører en rekke tester på batteriene, for eksempel kontroll av sikringer som er gått, registrering av svakt batteri osv. Testen vil lade ut batteriet og bruke omtrent 10 % av den totale kapasiteten. Det betyr at hvis du har 10 minutter med kjøretid, vil testen kjøre i 1 minutt. En Batteritest kan angis slik at den kjøres automatisk ved forskjellige tidsintervaller (fra ukentlig og opptil én gang i året).

  1. Fra startskjermen velger du Tester > Batteritest.
  2. Tapp på knappen Start batteriselvtest.
    MERK: Hvis du ønsker å stoppe batteriselvtesten manuelt, tapper du på knappen Avbryt batteriselvtest.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?