990-5452N-023

Aktiver Modus for utjevning av effekttopper

Med Modus for utjevning av effekttopper kan UPS-en redusere toppeffekten som forbrukes fra strømforsyningen.

MERK: Modus for utjevning av effekttopper må aktiveres lokalt av Schneider Electric under tjenestekonfigurasjonen for at dette alternativet skal være tilgjengelig, men den må styres via en ekstern programvare. Ta kontakt med Schneider Electric hvis du ønsker mer informasjon.
  1. Gå til startskjermen, og velg Konfigurasjon > UPS > Programvaredefinert effekt.
  2. For Modus for utjevning av effekttopper velger du Aktiver.
  3. Tapp på OK for å bekrefte innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?