990-5452N-023

Konfigurere spenningskompensasjon for UPS-utgang

  1. Gå til startskjermen og velg Konfigurasjon > UPS > Utgang.
  2. Tapp på pilen til høyre for å gå til neste utgangskonfigurasjonsskjerm.
  3. Under Spenningskompensasjon angir du foretrukket spenningskompensasjon for systemet. Velg mellom -3 %, -2 %, -1 %, 0 %, 1 %, 2 % eller 3 %.
    MERK: Denne innstilling er den samme for alle UPSer i et parallellsystem.
  4. Under Utgangsspenningskompensasjon med lastbetinget transformator velger du foretrukket utgangsspenningskompensasjon for spenningsfall i den lastbetingete transformatoren. Velg mellom 0 %, 1 %, 2 % eller 3 %.
    MERK: Du må bruke samme innstilling for alle UPSer i et parallellsystem.
    MERK: Hvis denne innstillingen er satt til 0 %, er spenningskompensasjon for utgangstransformatoren deaktivert.
  5. Tapp på OK for å bekrefte innstillingen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?