990-5452M-023

Konfigurere modbus

Modbus kan konfigureres for displayet og for kortene i Smartslot 1 og Smartslot 2.

MERK: Kun displayet og det valgfrie nettverksstyringskortet AP9635 kan brukes til seriemodbus.
  1. Gå til startskjermen på displayet, og velg Konfigurasjon > Modbus. Deretter velger du enten Display, Smartslot 1 eller Smartslot 2.
  2. Konfigurer modbus ved å aktivere Seriell eller TCP-tilgang, og deretter legge til nødvendige verdier.
  3. Tapp på OK for å bekrefte innstillingene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?