Starte opp enkelt system fra vedlikeholdsbypassdrift
Bruk denne fremgangsmåten når du skal starte opp et enkelt system fra vedlikeholdsbypassdrift med lasten levert via MBB og alle andre frakoplingsenheter åpne.
- Lukk UIB.
Dette vil slå på skjermgrensesnittet etter omtrent 30 sekunder.
- Fra startskjermen velger du . Velg Start fra vedlikehold av bypass og følg fremgangsmåten
på skjermen.Nedenfor finner du en generell oppstartsprosedyre. Følg alltid trinnene i oppstartsveiviseren som er spesifikk for systemet ditt.
- Lukk SSIB.
- Lukk frakoplingsenheten for tilbakematingsvern (BF2) (hvis aktuelt), hvis den er åpen.
- Lukk frakoplingsenhetene for batteri i din spesifikke batteriløsning.
- Start overføring til statisk bypass ved å trykke
på knappen Overfør last til statisk bypass på displayet.
I systemer med kirk-nøkler vil nøkkelen utløses fra magnetnøkkelens utløserenhet.
Hvis UPS-systemet ikke overføres til forespurt statisk bypass, går du til for å se om det finnes aktive alarmer som forhindrer at UPS-systemet overføres til statisk bypass.
- I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i låsen på UOB og vrir den for å låse opp.
- Lukk UOB.
- Åpne MBB.Systemet overføres automatisk til normal drift.
- I systemer med kirk-nøkler vrir du nøkkelen i
låsen på MBB for å låse opp.Nøkkelen utløses.
- I systemer med kirk-nøkler setter du nøkkelen inn i utløsingsenheten til magnetnøkkelen og dreier på den for å registrere nøkkelen.