990-6264F-034

Kabloları Lityum-iyon Akü Çözümü içi Harici Kaynağa Bağlama (İsteğe Bağlı)

Seçtiğiniz yapılandırmaya bağlı olarak, 1250 kW I/O kabininde akü kontrol kesicileri önceden takılı olmayabilir. Gerekirse, Galaxy VX Lityum-iyon BMS Güç Kaynağı Kiti (GVXOPT002) sipariş edilebilir ve sahada kurulabilir.

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Rakor plakasının monte edildiği kablolar veya kanallar için delik açmayın/delmeyin ve UPS'e yakın delik açmayın/delmeyin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

Harici besleme kesicinin derecesi 6,3 A'dır.

Harici Besleme için Kablo Boyutları

  Faz Başına İletken PE İletken/Ekipman Topraklama İletkeni Kablo kanalı
400 V sistemler için kablo boyutları 1,5 mm² 1,5 mm² Yok
480 V sistemler için kablo boyutları* 1x12-18 AWG 1x18 AWG 0.5 in
  1. Kablolar için üst rakor plakasını hazırlamak için G/Ç Kabinini Üst Kablo Giriş Sisteminde Güç Kabloları için Hazırlama prosedürünü izleyin.
  2. Belirtilen kapıyı açın ve akü kontrol şalterlerinin önündeki kapakları çıkarın.
  3. UPS tarafından tedarik edilecek ekipmandan gelen kabloları bağlayın.
  4. Akü kontrol kesicilerinin önündeki kapakları yeniden takın.
  5. Kapağı kapatın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.