EIO0000004348_01

Points de contrôle périodique

Environnement d'exploitation

En cas d'utilisation du produit dans un panneau, l'environnement d'ambiance correspond à l'intérieur du panneau.

Caractéristiques électriques

  • La tension d'entrée est-elle appropriée? Voir Caractéristiques électriques.

  • Tous les cordons d'alimentation et câbles sont-ils branchés correctement ? Des câbles sont-ils desserrés?

  • Toutes les fixations de montage maintiennent-elles correctement l'unité en place?

  • Y a-t-il des griffures ou traces de saleté sur le Joint d'installation ?

Élimination de l'unité

Lors de l'élimination du produit, éliminez-le de manière appropriée et selon les normes relatives à l'élimination et le recyclage de la machinerie industrielle de votre pays.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?