Précautions pour intégration dans un produit final
Ce produit est conçu pour utilisation sur une surface plane d'un boîtier UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12 ou Type 13.
Montez le produit dans un boîtier qui offre un environnement propre, sec, robuste et contrôlé (IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X [usage intérieur seulement] Type 12 ou Type 13).
La surface avant des afficheurs est classée IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12 et Type 13.
| Surface avant de l'écran | Surface avant du boîtier |
|---|---|
| IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13 | IP66F, IP67F, UL 50/50E, Type 1, Type 4X (usage intérieur seulement), Type 12, Type 13 |
Si le capot USB avant est ouvert, la surface avant est un boîtier classé pour Type 1.
Soyez conscient des points suivants lors de la construction de ce produit en un produit d'utilisation finale:
-
La face arrière de ce produit n'est pas approuvée comme boîtier. Lors de la construction de ce produit en un produit d'utilisation finale, assurez-vous d'utiliser un boîtier qui satisfait aux normes en tant que boîtier global du produit d'utilisation finale.
-
Installez ce produit dans un boîtier équipé d'une rigidité mécanique.
-
Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. La certification UL obtenue est pour une utilisation en intérieur seulement.
-
Installez et opérez ce produit avec son panneau avant orienté vers l'extérieur.
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE BRÛLURES
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
ATTENTION