EIO0000004348_01

Spécifications d'affichage

HMIFP600TMD

  HMIFP6600TMD HMIFP6700TMD
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 12,1 po 15 po
Résolution 1 024 x 768 pixels (XGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Veuillez contacter votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)

HMIFP600WCD

  HMIFP6500WCD HMIFP6600WCD HMIFP6700WCD
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 10,1 po 12,1 po 15,6 po
Résolution 1 280 x 800 pixels (WXGA) 1 366 x 768 pixels (FWXGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Veuillez contacter votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)
  HMIFP6800WCD HMIFP6900WCD
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 18,5 po 21,5 po
Résolution 1 920 x 1 080 pixels (FHD)
Zone d'affichage utile (L x H) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Veuillez contacter votre distributeur local.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?