Connexion interface
Connexions de câble
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE D'EXPLOSION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
La règlementation sur les endroits dangereux de la division2 stipule que toutes les connexions de câble fournissent une résistance appropriée à la traction et un dispositif de sécurité. Utilisez uniquement les dispositifs USB non incendiaires car les connexions USB de ce produit ne fournissent pas une résistance appropriée à la traction. Ne branchez ou ne débranchez pas un câble pendant que n'importe quelle extrémité du câble est sous tension. Tous les câbles de communication devraient inclure un blindage à la terre. Ce blindage devrait inclure une tresse de cuivre et du papier d'aluminium. Le boîtier du connecteur de style D-sub doit être du type conducteur métallique (par exemple, le zinc moulé) et la tresse du blindage à la terre soit se terminer directement au boîtier du connecteur. N'utilisez pas un fil de masse protégé.
Le diamètre extérieur du câble doit convenir au diamètre intérieur du serre-câble du connecteur de câble de sorte à maintenir un niveau de résistance à la traction fiable. Fixez toujours solidement les connecteurs D-sub aux connecteurs du poste de travail à l'aide des deux vis situées sur les deux côtés.
Connexion USB
Les appareils de câblage externe non incendiaires (claviers, souris) peuvent être utilisés sur le port USB avant (Type A) d'un appareil de câblage externe non incendiaire associé (ce produit).
En plus d'être non incendiaire, tout équipement connecté aux ports USB avant doivent satisfaire aux critères suivants.
| Paramètres du circuit | USB avant (Type A) |
|---|---|
|
Tension à circuit ouvert = V c.o. |
5,25 Vcc |
|
Courant de court-circuit = Ic.c. |
1 560 mA |
|
Capacité associée = Ca |
265 μF |
|
Inductance associée = La |
16 μH |
| Paramètres du circuit | USB avant (micro B) |
|---|---|
|
Tension d'entrée maximale = V max. |
5,25 Vcc |
|
Courant de charge maximale = Imax. |
0,1 mA |
|
Capacité interne = Ci |
0,12 μF |
|
Inductance interne = Li |
16 μH |
-
Les tableaux ci-dessus répertorient les paramètres du circuit non incendiaire.
Entity Concept permet l'interconnexion d'un appareil non incendiaire avec un appareil associé – les combinaisons n'étant pas particulièrement examinées – comme système lorsque les valeurs approuvées V oc (ou Uo) et Isc (ou Io) de l'appareil associé sont inférieures ou égales à Vmax (Ui) et Imax (Ii) de l'appareil non incendiaire, et les valeurs approuvées Ca (Co) et La (Lo) de l'appareil associé sont supérieures ou égales à Ci + Ccâble et Li + Lcâble, respectivement, de l'appareil de câblage externe non incendiaire.
-
L'appareil de câble externe non incendiaire associé et l'appareil de câble externe non incendiaire doivent satisfaire aux critères suivants :
Appareil de câblage externe non incendiaire — Appareil de câblage externe non incendiaire Voc ≤ Vmax Isc ≤ Imax Ca ≥ Ci + Ccâble La ≥ Li + Lcâble -
Si les paramètres électriques du câble ne sont pas connus, les valeurs suivantes peuvent être utilisées :
Ccable = 196,85 pF/m (60 pF/ft)
Lcable = 0,656 μH/m (0,20 μH/ft)
-
Les méthodes de câblage doivent se conformer au code électrique du pays dans lequel le produit est utilisé.
Ce produit doit être installé dans un boîtier. S'il est installé dans un endroit de Classe I, Division 2, le boîtier doit pouvoir accepter une ou plusieurs méthodes de câblage de Division 2.
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE D'EXPLOSION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
AVERTISSEMENT