EIO0000004348_01

Calibration

Étalonne les coordonnées tactiles.

NOTE:
  • Lors de la connexion à l'un de nos hôtes, utilisez cet utilitaire au lieu de la fonction d'étalonnage Windows®.

  • Avant d'exécuter l'étalonnage, dans les paramètres d'affichage de Windows, définissez Scale and layout sur 100 % pour l'écran associé. Vous ne pouvez pas étalonner correctement à l'aide d'autres paramètres de mise à l'échelle.

Lorsque ce produit est connecté à l'écran Harmony P6, une icône de sélection de l'écran cible s'affiche en premier. Lorsque vous sélectionnez une icône, l'écran associé clignote afin que vous puissiez identifier l'écran à configurer.

Front Display : Écran Harmony P6
Extend Display : Ce produit

Les instructions de l'écran Calibration sont différentes entre les écrans à pellicule analogiquement résistive et capacitatifs résistifs (P-CAP). Exécutez l'étalonnage selon les instructions de l'écran.

Écran avec dalle résistive analogique

Écran avec dalle capacitive projetée

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?