EIO0000004348_01

Touch Mode

Changer le mode tactile.

NOTE: Cette fonction n'est disponible que sur les modèles avec un écran tactile capacitif projeté.

Lorsque ce produit est connecté à l'écran Harmony P6, une icône de sélection de l'écran cible s'affiche en premier. Lorsque vous sélectionnez une icône, l'écran associé clignote afin que vous puissiez identifier l'écran à configurer.

Front Display : Écran Harmony P6
Extend Display : Ce produit

Les trois modes suivants sont disponibles pour prendre en charge votre environnement d'utilisation. Sélectionnez le mode selon votre environnement d'utilisation.

Standard Mode Factory default. Convient aux opérations tactiles avec votre doigt.
Water Detection Mode Mode où les entrées tactiles sont désactivées lorsqu'il y a de liquides, par exemple des gouttes d'eau, sur l'écran. Pratique pour empêcher le mauvais fonctionnement de l'écran tactile en raison qu'il y a des liquides sur l'écran. Après avoir essuyé les liquides ou les autres substances étrangères de l'écran, les entrées tactiles sont activées dans 2 secondes environ.
Glove Mode Mode qui convient à une utilisation avec des gants, par exemple, des gants en caoutchouc.
NOTE:
  • Selon le type de gant, l'opération ne pourrait peut-être pas être possible.

  • Puisque la sensibilité tactile est augmentée dans ce mode, elle est plus susceptible aux bruits dans l'environnement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?