EIO0000004348_01

Indications de voyant

Voyant d'état

Vous pouvez vérifier l'état lors de la connexion à l'hôte à l'aide de l'interface USB Type B.

Couleur État Description
Vert Allumé En fonctionnement
Clignotant

L'écran est éteint

Orange Allumé*1 S3, S4, S4 (arrêt hybride)*2, S5
Clignotant Erreur de communication USB, le câble USB n'est pas connecté ou l'utilitaire n'est pas installé.

Orange/Rouge*3

Alternant

Erreur de system monitor

- Éteint L'équipement est éteint.

*1 Immédiatement après la mise en veille prolongée ou lorsque HORM est activé sur l'hôte, le voyant de ce produit devient immédiatement orange.

*2 S4 (arrêt hybride) est S5 lorsque le démarrage rapide de Windows® est activé.

*3 Il fonctionne uniquement lorsque l'hôte est Harmony P6.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?