EIO0000004348_01

Identification des pièces

Avant

HMIFP600TMD

HMIFP600WCD

Arrière
Bas
  1. Voyant d'état

  2. Capot USB avant

  3. USB 2.0 (Type A)*1

  4. USB 2.0 (micro-B) (cette interface n'est pas disponible.)

  5. Trou de vis de montage VESA*2

  6. Interface d'entrée DVI-D

  7. USB 2.0 (Type B)

  8. Connecteur d'alimentation

*1 Par défaut, l'USB avant est désactivé. Pour l'activer, configurez-le dans Launcher.

*2 Ce produit peut être monté sur des bras de moniteur disponibles dans le commerce conformes à la norme VESA (100 x 100 mm). Utilisez quatre vis M4 (longueur de vis : 10 mm [0,4 in]). Le couple nécessaire est de 0,7 à 0,8 N•m (6,2 à 7,1 lb-in).
Le montage VESA n'est pas homologué UL.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?