DOCA0302PT-04

Medidores

Descrição geral

Os produtos iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255 e iEM3355 são medidores de quilowatts-hora da gama Schneider Electric.

Os medidores não incluídos na gama Acti 9 podem ser controlados por um canal do I/O Smart Link. Estes medidores devem ter as seguintes características:

  • Uma saída de impulso

  • Compatibilidade com a norma CEI 62053-31

Cablagem

Os medidores iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255 e iEM3355 de quilowatts-hora podem ser ligados ao canal N (1 ≤ N ≤ 11) de um dispositivo I/O Smart Link com um cabo pré-ligado A9XCAU06 ou A9XCAC01: conetor moldado (na extremidade I/O Smart Link) e com cinco fios (na extremidade iEM2000T).

  1. Medidor

NOTA: Um único canal do I/O Smart Link pode ter em conta dois medidores, um medidor na entrada I1 e um medidor na entrada I2.
NOTA:
  • @updatedD8
    Pode ser ligado, no máximo, um fio em cada terminal do conetor Ti24 (A9XC2412).

  • Não ligue um fio com extremidade de cabo em cada um dos terminais do conetor Ti24.

Exemplo de ligação de medidores iEM2000T

(1) Medidor iEM2000T

(2) Medidor iEM2000T

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?