DOCA0302PT-04

Configuração

Inicialização

A tabela descreve as duas fases de inicialização do dispositivo I/O Smart Link:

Fase

Descrição

1

  • O I/O Smart Link deve estar ligado a um Modbus cliente.

  • Quando a fonte de alimentação de 24 Vcc é ativada, a comunicação Modbus do dispositivo I/O Smart Link é inicializada e o endereçamento é considerado.

2

Após receber um máximo de 25 estruturas do cliente, o I/O Smart Link adapta automaticamente os parâmetros de comunicação aos do cliente (velocidade, paridade e número de bits de paragem).

NOTA: A velocidade de comunicação de rede do Modbus é a mesma para todas as ligações em série dos dispositivos Modbus utilizados. É imposta pela velocidade de comunicação mais baixa de um dispositivo de servidor.
NOTA: A adaptação automática aos parâmetros de comunicação só ocorre quando liga o I/O Smart Link.

Definir os parâmetros de endereço do Modbus

O endereçamento do dispositivo I/O Smart Link é efetuado utilizando dois interruptores de codificação:

  • O interrutor de codificação da esquerda define as dezenas.

  • O interrutor de codificação da direita define as unidades.

NOTA:
  • O endereço I/O Smart Link deve situar-se entre 01 e 99.

  • Uma rede Modbus padrão é composta, no máximo, por 31 servidores.

  • No modo de execução, o utilizador pode alterar o endereço do servidor Modbus sem ser necessário desativar o I/O Smart Link.

Para repor o I/O Smart Link para as definições de fábrica utilizando os interrutores de codificação, proceda da seguinte forma:

  1. Desative o Smart Link Modbus.

  2. Defina o endereço Modbus para o valor 00.

  3. Realimente o I/O Smart Link.

  4. Defina o endereço selecionado.

Para obter mais informações, consulte Repor para parâmetros de fábrica.

Parâmetros de comunicação

Os valores dos parâmetros de comunicação são os seguintes:

Definições

Valores autorizados

Valor predefinido

Velocidade de dados (em Baud)

4 800

9 600

19 200

38 400

57 600

115 200

19 200

Paridade

  • Par e um bit de paragem

  • Ímpar e um bit de paragem

  • Sem paridade (bit de paridade eliminado), são necessários dois bits de paragem.

Par (com um bit de paragem)

NOTA: A velocidade de comunicação de rede do Modbus é a mesma para todas as ligações em série dos dispositivos Modbus utilizados. É imposta pela velocidade de comunicação mais baixa de um dispositivo de servidor.
NOTA: O utilizador não é necessário para configurar os parâmetros de comunicação para o dispositivo E/S Smart Link. O dispositivo de E/S Smart Link é capaz de executar a velocidade de transmissão automática. Consulte Velocidade de transmissão automática para mais informações.

Velocidade de transmissão automática

O Smart Link de E/S suporta o recurso de velocidade de transmissão automática após a reinicialização do Nível 1. Isto implica que o dispositivo de ligação inteligente de E/S ajustará automaticamente as suas definições de comunicação atuais (como velocidade de transmissão, paridade, etc.) para alinhar as novas definições de comunicação (velocidade de transmissão, paridade, etc.) do dispositivo cliente. Para efetuar esta operação, o dispositivo irá escutar os pedidos do cliente (<50 frames modbus) antes de atualizar para novas definições. Consulte Botão Repor para obter mais informações.

NOTA: Durante este processo de atualização, a comunicação poderá encontrar falhas frequentes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?