DOCA0302PT-04

Recomendações de compatibilidade eletromagnética (CEM)

Recomendações de compatibilidade eletromagnética (CEM)

Uma distribuição em estrela de 24 Vdc é preferível a uma distribuição em série de 24 Vdc porque a distribuição em estrela de 24 Vdc pode minimizar a impedância de cablagem.

Se for utilizada distribuição em série, é aconselhável ligar dois fios de autorretorno em série (consulte os dois fios azuis no desenho seguinte) para minimizar a impedância.

Numa rede de distribuição elétrica de má qualidade, é aconselhável utilizar uma fonte de alimentação em conformidade com a OVC II e que possa suportar até 500 Vca de entrada e também forneça isolamento galvânico entre a entrada CA da fonte de alimentação e a saída CC da fonte de alimentação de 4 kVCA a 50 Hz.

É aconselhável cumprir as regras de segregação entre sinais de nível reduzido (24 Vdc) e condutores de potência, consulte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?