DOCA0302FR-04

Compteurs

Présentation

Les produits iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255 et iEM3355 sont des compteurs de kilowatts-heures appartenant à la gamme Schneider Electric.

A l'exclusion de la gamme Acti 9, les compteurs peuvent être contrôlés par une voie I/O Smart Link. Ces compteurs doivent présenter les caractéristiques suivantes :

  • Une sortie en impulsions

  • Compatibilité avec la norme CEI 62053-31

Câblage

Les compteurs de kilowatts-heures iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255 et iEM3355 peuvent être raccordés à la voie N (1 ≤ N ≤ 11) d'un appareil I/O Smart Link avec un câble pré-assemblé A9XCAU06 ou A9XCAC01 : connecteur moulé (à l'extrémité I/O Smart Link) et cinq fils (à l'extrémité iEM2000T).

  1. Compteur

NOTE: Une seule voie I/O Smart Link peut prendre en compte deux compteurs : un sur l'entrée I1 et l'autre sur l'entrée I2.
NOTE:
  • @updatedD8
    Vous pouvez raccorder au maximum un fil dans chaque borne du connecteur Ti24 (A9XC2412).

  • Ne raccordez pas un fil avec embout dans chacune des bornes du connecteur Ti24.

Exemple de raccordement de compteurs iEM2000T

(1) Compteur iEM2000T

(2) Compteur iEM2000T

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?