DOCA0302PT-04

Dispositivos Acti 9 com interface Ti24

Descrição

Os dispositivos que podem ser ligados ao I/O Smart Link estão listados na tabela seguinte:

Dispositivo

Referência do produto

Descrição

iACT24 auxiliar para o contactor iCT

A9C15924

O iACT24 auxiliar:

  • permite o controlo e a indicação de um contactor de 230 Vca iCT nominal de 25 A ou superior a partir do I/O Smart Link através de sinais de 24 Vdc (Y3),

  • permite o controlo através de um sinal mantido (Y2),

  • é utilizado para saber qual é o estado do contactor (estado O/C).

iATL24 auxiliar para o contactor iTL

A9C15424

O iATL24 auxiliar:

  • permite o controlo e a indicação de um relé de impulsos Vca iTL de 230 a partir do I/O Smart Link através de sinais de 24 Vdc (Y3),

  • permite o controlo através de um sinal de impulso (Y2),

  • é utilizado para saber qual é o estado do relé de impulsos (estado O/C).

Indicação auxiliar iOF+SD24 para iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA

A9A26897

Compatível com barramento de pente a jusante, a indicação auxiliar iOF+SD24 é utilizada para saber qual é o estado (OF) e o estado de disparo em caso de avaria () de iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40, e iSW-NA.

Indicação auxiliar iOF+SD24 para iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA

A9A26898

Compatível com barramento de pente a montante, a indicação auxiliar iOF+SD24 é utilizada para saber qual é o estado (OF) e o estado de disparo em caso de avaria () de iC60, iC40, iDPN, iCV40 e iID, iID40 e iSW-NA.

Indicação auxiliar OF+SD24 para C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC e ID, SW60-DC, C60PV-CC, C60NA-CC e C120NA-CC

A9N26899

Compatível com barramento descendente, a indicação auxiliar OF+SD24 é utilizada para saber qual é o estado (OF) e o estado de disparo em caso de falha () dos seguintes dispositivos: C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC e ID, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC e C120NA-DC.

Indicação auxiliar iOF/SD24 para iC60 RCBO

A9A19804

Compatível com barramento de pente descendente, a indicação auxiliar OF+SD24 é utilizada para saber qual é o estado (OF) e o estado de disparo em caso de falha () do iC60 RCBO:

Acti 9 Telecomando RCA iC60 com interface Ti24

A9C7012•

O telecomando Acti 9 RCA iC60:

  • Deve ter uma interface Ti24 (com referências do produto A9C70122 e A9C70124).

  • Pode ser utilizado para controlar um disjuntor iC60 através do controlo local de entrada Y1/Y2, dependendo do modo selecionado e Y3 da respetivo interface Ti24. A entrada Y3 (24  Vcc) pode ser controlada por um dos canais I/O Smart Link.

  • Pode ser utilizado para saber qual é o OF e o estado do disjuntor associado ao telecomando RCA iC60.

Disjuntor telecomandado Acti 9 Reflex iC60 com interface Ti24

A9C6••••

O disjuntor com controlo integrado Acti 9 Reflex iC60:

  • Deve ter uma interface Ti24 (com referências do produto A9C6••••).

  • Permite que o dispositivo seja controlado através da entrada Y3 da respetiva interface Ti24. A entrada Y3 (24 Vcc) pode ser controlada por um dos canais I/O Smart Link.

  • Pode ser utilizado para indicar o estado do circuito de controlo (O/C) e o estado do disjuntor (auto/OFF).

NOTA: Todos os dispositivos na tabela anterior podem ser ligados ao canal N (1 ≤ N ≤ 11) de um dispositivo I/O Smart Link com cabo pré-ligado A9XCAS06 (ou A9XCAM06 ou A9XCAH06).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?