DOCA0302PT-04

EcoStruxure I/O Smart Link

Introdução

O dispositivo I/O Smart Link tem 11 canais (24 Vcc) e pode ser ligado a dispositivos na gama Acti 9 equipada com uma interface Ti24. Graças à ligação Ti24, os dados podem ser transmitidos a partir do dispositivo I/O Smart Link para um PLC ou um sistema de supervisão através de uma rede de comunicação Modbus.

Os canais I/O Smart Link também podem ser utilizados para transmitir E/S uniformizada. O dispositivo I/O Smart Link também pode comunicar com dispositivos (não no intervalo Acti 9) com ou sem uma ligação Ti24.

Os dispositivos que podem ser ligados ao dispositivo I/O Smart Link incluem:

  • Produtos Acti 9: o interruptor de controlo dos contactores iACT24 e relés de impulsos iATL24, auxiliar de indicação iC60 iOF+SD24, C60 OF+SD24, telecomando RCA iC60 com a interface Ti24, disjuntor com controlo integrado Reflex iC60 com a interface Ti24

  • Contadores: iEM2000T ou outros medidores (Schneider Electric ou outros fabricantes) em conformidade com IEC 62053-21 (impulso mínimo de 30 ms).

  • Qualquer produto (não incluído na gama Acti 9) que tem informações de comando e controlo: duas saídas discretas de 24 V e uma entrada discreta de 24 V.

O dispositivo I/O Smart Link é um intermediário entre o supervisor e vários equipamentos elétricos. Por conseguinte, pode ser utilizado para recuperar e processar os dados recebidos dos dispositivos e também para controlá-los. As funções disponíveis dependem do tipo de dispositivos ligados.

Consulte as funções do I/O Smart Link Funções do dispositivo I/O Smart Link para obter mais informações.

Descrição

A imagem a seguir mostra a superfície dianteira e superior do dispositivo I/O Smart Link:

Para obter informações detalhadas sobre as instruções de instalação, consulte PKR5509302 I/O Smart Link - Folha de instruções.

  1. 11 canais de entrada/saída digitais

  2. Um conetor de fornecimento de energia de 24 Vcc

  3. LED que mostram o estado de funcionamento do dispositivo

  4. Dois interrutores de codificação do endereço Modbus

  5. Botão Repor

  6. Um conetor Modbus de 4 pinos

  7. Código QR para aceder às informações do produto

LED de estado

O LED STATUS indica o modo de funcionamento do I/O Smart Link:

Indicação do LED

Descrição

Luz desligada. I/O Smart Link desligado.

Luz verde quando o dispositivo I/O Smart Link funciona normalmente.

  • Luz verde lenta intermitente (1 intermitência/s) enquanto pressiona o botão de reposição entre 1 e 10 segundos. As definições de comunicação são repostas se o botão de pressão for libertado antes de 10 segundos.

  • Luz verde rápida intermitente (2 intermitências por segundo) enquanto pressiona o botão de reposição durante mais de 10 segundos. As definições do cliente são repostas para as definições de fábrica.

Luz laranja no caso de um modo deteriorado:

  • Ligação do I/O Smart Link

  • Problema com o dispositivo periférico: curto-circuito ou sobrecarga na E/S de 24 Vcc

  • Nível de fornecimento de energia inferior a 13,7 Vcc

Luz cor de laranja a piscar durante a reposição para as definições de fábrica durante 20 a 30 segundos.

Luzes verdes e vermelhas de maneira alternada a cada segundo durante a atualização do firmware.

Luz vermelha quando é detetada uma avaria grave no dispositivo I/O Smart Link.

LED de comunicação

O LED COM indica o estado de comunicação em série Modbus do I/O Smart Link:

Indicação do LED

Descrição

Luz desligada. Sem comunicação Modbus.

Luz amarela quando a comunicação em série Modbus está a efetuar o arranque durante a ligação do I/O Smart Link.

Luz amarela intermitente quando a comunicação em série Modbus está ativa.

Interruptor de codificação

O endereçamento do dispositivo I/O Smart Link é efetuado utilizando dois interruptores de codificação:

  • O interrutor de codificação da esquerda define as dezenas.

  • O interrutor de codificação da direita define as unidades.

Botão Repor

Existem dois níveis de reinicialização iniciados pressionando o botão Reiniciar (R):

  • Nível 1: Prima sem soltar o botão Repor durante 1 a 10 segundos para repor as definições de comunicação e acionar a velocidade de transmissão automática do I/O Smart Link. Consulte Velocidade de transmissão automática para mais informações.

  • Nível 2: Prima e mantenha premido o botão Repor durante mais de 10 segundos para repor o dispositivo I/O Smart Link para as respetivas definições de fábrica. Consulte Reposição dos parâmetros de fábrica para obter mais informações.

Ligar o conetor Modbus

AVISO
PERIGO DE NÃO FUNCIONAMENTO DA REDE MODBUS
Respeite as regras de cablagem e ligação descritas na PKR5509302 I/O Smart Link - Folha de instruções para criar uma rede Modbus em funcionamento.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

Os cabos de comunicação Schneider Electric que devem ser utilizados são:

Referência do produto

Descrição

Comprimento

50965

Cabo de par trançado blindado com blindagem dupla RS 485 para a ligação em série Modbus (fornecido sem conetor)

60 m

NOTA:
  • Certifique-se de que o terminador de linha ainda não está presente ao nível do cliente.

  • É possível utilizar um 24 Vdcpower supply for vários I/O Smart Link dispositivos, se instalados no mesmo quadro de distribuição.

Verificar ligação em série Modbus

A tabela fornece as características do RS 485ligação que tem de ser verificada durante a instalação:

Designação

Descrição

Ligação da blindagem

Cada ligação de série Modbus deve ter uma blindagem ligada a um ponto de uma ligação à terra.

Polarização do bus

  • Resistência de pull-up ligada a 5 V: 450 a 650 ohms

  • Resistência de pull-down ligada à terra (Modbus 0 V): 450 a 650 ohms

NOTA: Esta polarização é recomendada para o cliente.

Terminador de linha

Dois terminadores de linha Modbus (120 Ohm + 1 nF), referência VW3A8306DRC.

O par de comunicação do cabo Modbus tem uma impedância característica de 120 ohms. Por conseguinte, o cabo Modbus deve ter um terminador de linha Modbus com impedância de 120 ohms em cada extremidade.

O cliente Modbus encontra-se numa das extremidades do cabo Modbus e, normalmente, tem uma impedância de terminal comutável. Na outra extremidade do cabo Modbus, deve ser ligado um terminador de linha Modbus com impedância de 120 ohms.

Para obter uma impedância de elevada frequência de 120 ohms sem carregar o cabo com corrente direta, o terminador de linha Modbus é otimizado sob a forma de uma célula RC: 120 ohms em série com um 1 condensador nF e dois fios de 10 cm para ligação direta ao conetor de 5 pinos do último módulo de interface Modbus, entre D0 e D1.

Polaridade da massa

O circuito de ligação à terra (0 V de uma fonte de alimentação opcional) deve ser ligado diretamente a uma terra protegida, de preferência num único ponto do barramento. Normalmente, este ponto é colocado no cliente ou nos respetivos servidores.

Cabo auxiliar

Um par de cabos entrançados blindados e um terceiro condutor no mínimo.

Comprimento máximo do barramento

1000 m (3280,84 pés) com o cabo Schneider Electric 50965.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?