DOCA0302PT-04

Ligação de saída indirecta

Descrição geral

Qualquer dispositivo (por exemplo, um motor) que necessite de um circuito de comando com mais de 100 mA pode ser controlado pela saída (Q) de um canal do I/O Smart Link. O diagrama elétrico deve ser indireto entre o I/O Smart Link e este dispositivo: deve ser instalado um relé de nível reduzido entre o comando deste dispositivo e o I/O Smart Link.

Cablagem

A cablagem pode ser efetuada com um cabo pré-ligado A9XCAU06 ou A9XCAC01: conetor moldado (na extremidade I/O Smart Link) e com cinco fios (na extremidade do contactor).

NOTA:
  • @updatedD8
    Pode ser ligado, no máximo, um fio em cada terminal do conetor Ti24 (A9XC2412).

  • Não ligue um fio com extremidade de cabo em cada um dos terminais do conetor Ti24.

Exemplo de ligação

Relé (1) iRTBT

Contactor (2) Tesys D LC1D ・ 25 com uma bobina de 230 Vca

Motor (3) de 10 kW (13,41 hp) com fonte de alimentação trifásica de 380 Vca

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?