DOCA0302PT-04

Reposição para os parâmetros de fábrica

Descrição

Para repor o dispositivo I/O Smart Link para as definições de fábrica, mantenha premido o botão de reposição (R) na parte dianteira do I/O Smart Link durante mais de 10 segundos.

NOTA: Depois de executar a reposição de fábrica, o dispositivo demora 20-30 segundos a retomar o funcionamento normal.

Os dados de reposição são os seguintes:

  • Os parâmetros de comunicação tornam-se: 19 200 bauds, paridade par, um bit de paragem.

  • Os contadores de operações são definidos como 0.

  • Os contadores de horas de funcionamento são definidos como 0.

  • As datas de modificação dos contadores são definidas para o valor "1 de janeiro de 2000".

  • Os pesos dos impulsos do contador são definidos como 10.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?