DOCA0302IT-04

Contatori

Panoramica

I prodotti iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255, e iEM3355 sono contatori kilowattora della gamma Schneider Electric.

I contatori che non sono nella gamma Acti 9 possono essere controllati da un canale di I/O Smart Link. Questi contatori devono avere le seguenti caratteristiche:

  • Un'uscita a impulsi

  • Compatibilità con la normativa CEI 62053-31

Cablaggio

I contatori kilowattora iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210, iEM3255 e iEM3355 possono essere collegati al canale N (1 ≤ N ≤ 11) di un dispositivo I/O Smart Link con un cavo A9XCAU06 o A9XCAC01 precablato: connettore stampato (lato I/O Smart Link) e con cinque fili (lato iEM2000T).

  1. Contatore

NOTA: Un singolo canale di I/O Smart Link può utilizzare due contatori, uno sull'ingresso I1 e l'altro sull'ingresso I2.
NOTA:
  • @updatedD8
    È possibile collegare un massimo di un filo in ogni morsetto del connettore Ti24 (A9XC2412).

  • Non collegare un filo con capocorda in ognuno dei morsetti del connettore Ti24.

Esempio di connessione dei contatori iEM2000T

Contatore (1) iEM2000T

Contatore (2) iEM2000T

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?