DOCA0302PT-04

Definição da fonte de alimentação de 24 Vcc

Isolamento dos terminais de alimentação

Isole os terminais de alimentação I/O Smart Link dos terminais de alimentação ligados à linha de rede Modbus.

Exemplo: 0 V e 24 V de uma fonte de alimentação de 24 Vcc ligada à interface Modbus-SL IFM com referência LV434000 deve ser isolado dos terminais 0 V ou +24 V da fonte de alimentação de 24 Vcc para o dispositivo I/O Smart Link.

Consumo do I/O Smart Link

Estado

Consumo

Dispositivo sem carga

10 mA

Dispositivo em carga

Máximo de 1,5 A

Produtos na gama Acti 9

Se os produtos estiverem ligados aos canais (interfaces Ti24) de um dispositivo I/O Smart Link estão na gama Acti 9, o consumo máximo de um canal relacionado com este estado do dispositivo é de 16 mA.

Exemplo: O consumo de um dispositivo I/O Smart Link é o seguinte:

Consumo sem carga + número de canais x consumo máximo de corrente por canal = 10 mA + 11 x (16 mA) = 186 mA

Produtos que podem ser controlados por um canal

Se os produtos estiverem ligados aos canais (interfaces Ti24) de um dispositivo I/O Smart Link estiverem numa gama diferente, o consumo máximo de um canal de dispositivo é de 110 mA. A saída para cada canal fornece 100 mA e as entradas podem consumir até 5 mA cada.

Exemplo: Assumindo que o consumo de um canal é de 110 mA, o consumo de um dispositivo I/O Smart Link é o seguinte:

Consumo sem carga + número de saídas x consumo por canal = 10 mA + 11 x (110 mA) = 1,22 A

Seleção da fonte de alimentação I/O Smart Link de 24 Vcc

Siga estas recomendações quando escolher a fonte de alimentação de 24 Vcc:

  • Instale a fonte de alimentação de 24 Vcc no interior do armário elétrico.

  • Utilize uma fonte de alimentação diferente da rede de fornecimento de energia de 24 Vcc Modbus para manter o isolamento galvânico entre a rede Modbus (comum a vários quadros elétricos) e E/S de 24 Vcc.

  • Utilize um tipo de tensão baixa extra de segurança (SELV).

  • Certifique-se de que o isolamento galvânico entre a entrada da fonte de alimentação (tensão CA) e a saída da fonte de alimentação (tensão CC) é de, pelo menos, 4 kVca a 50 Hz.

  • Esta fonte de alimentação pode ser utilizada para alimentar outros produtos no interior do armário elétrico, desde que estes produtos tenham um isolamento duplo ou reforçado, para manter a qualidade SELV da fonte de alimentação.

Recomenda-se que a fonte de alimentação esteja em conformidade com a categoria OVC III.

Proteção contra sobretensão na entrada de 24 Vcc do dispositivo I/O Smart Link

Em caso de sobretensão na entrada de 24 Vdc na fonte de alimentação do I/O Smart Link, a proteção do fusível é fornecida para reduzir o risco de incêndio.

AVISO
perigo de incêndio
Se o dispositivo I/O Smart Link tiver um fusível ventilado, substitua o dispositivo.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?