DOCA0302PT-04

Sistema de comunicação do EcoStruxure

EcoStruxure Intervalo principal

A EcoStruxure é a plataforma e arquitetura interoperável, plug-and-play, aberta e compatível com IoT da Schneider Electric para habitação, edifícios, centros de dados, infraestruturas e indústrias. Inovação a todos os níveis, desde produtos ligados a controlo de ponta e aplicações, análises e serviços.

Introdução

O EcoStruxure I/O Smart Link é utilizado para ligar os quadros de distribuição finais a qualquer sistema de supervisão.

O EcoStruxure I/O Smart Link pode ser ligado a:

  • Auxiliares de indicação iOF+SD24 e OF+SD24

  • Auxiliares iACT24 e iATL24 para contactores e relés de impulsos na gama Acti 9

  • Módulo do telecomando Acti 9 RCA iC60 com interface Ti24

  • Disjuntor com controlo integrado Reflex iC60 com interface Ti24

  • Cabos pré-ligados

  • iEM2000T

    medidor de saída de impulsos

O I/O Smart Link oferece as vantagens e serviços de uma ligação automática à rede Modbus.

O I/O Smart Link é um sistema aberto:

  • O I/O Smart Link pode ser utilizado como um módulo de distribuição de E/S padrão.

  • O I/O Smart Link está equipado com onze canais de 24 Vdc. Cada canal é representado por uma interface Ti24 composta por:

    • Dois terminais de fonte de alimentação: 0 V e 24 Vdc

    • Duas entradas digitais de 24 Vdc (I1 e I2)

    • Uma saída digital de 24 Vcc (Q)

  • Cada interface Ti24 é compatível com conetores Miniconnect Phoenix padrão (em intervalos de 3,81 mm) ou equivalente.

  • O I/O Smart Link é compatível com qualquer tipo de contador (saída de impulsos) em conformidade com a norma IEC 62053-21 (impulso mínimo de 30 ms):

    • O peso do impulso deve ser configurado (escrito num registo Modbus).

  • O I/O Smart Link é compatível com qualquer tipo de dispositivo equipado com entradas e saídas de nível reduzido (24 Vcc).

O I/O Smart Link é simples de utilizar e não exige manutenção. Os cabos pré-ligados do sistema reduzem a complexidade e o tempo de cablagem ao permitir a ligação em todos os componentes Acti 9 e produtos compatíveis de 24 Vcc.

Diagrama de bloqueio do sistema de comunicação do EcoStruxure

Integração de ofertas do I/O Smart Link na Schneider Electric

O I/O Smart Link pode ser ligado através de uma ligação RS 485 às seguintes ofertas:

  • PLC

  • Sistema de gestão de edifícios:

    • Plataforma EcoStruxure Building Operation, versão V1.2 ou posterior

  • Supervisores e interfaces homem-máquina (HMI):

    • EcoStruxure Power Monitoring Expert , supervisor de distribuição elétrica ION-E, versão V6.0 ou posterior

    • Controlo e visualização de interfaces Magelis

  • Controladores dedicados a gestão de energia:

    • Gateways e servidores de energia: Smartlink SIB, Ecostruxure Panel Server

Para instalações que utilizem outros sistemas de comunicação (por exemplo, LON, KNX, BACnet), a compatibilidade é fornecida através de gateways adequados (por exemplo: Modbus/KNX).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?