0602IB1801FR-09

Identification de l'appareil

Procédure de configuration du nom de dispositif

Etape

Action

Résultat

1

Dans la barre de menus IFE , cliquez sur Diagnostic .

Ouvre la page Diagnostic .

2

Dans le sous-menu Informations sur le produit du menu Diagnostic , cliquez sur Identification de l'appareil .

Ouvre la page Identification de l'appareil .

Liste des paramètres dans Identification de l'appareil

Paramètre

Description

Nom du dispositif

Nom du dispositif mis à jour dans le champ Nom du dispositif

Nom de produit

Nom du produit

Numéro de série

Numéro de série de dispositif

Numéro de modèle du produit

Numéro de modèle du dispositif

Version de firmware

Version de micrologiciel actuelle

Identifiant unique

Combinaison de l'adresse MAC et de l'heure

Adresse MAC

Adresse MAC unique

Adresse IPv4

Adresse IP de l'interface IFE

Adresse du lien local IPv6

Adresse utilisée pour communiquer sur le réseau local

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?