0602IB1801FR-09

Filtrage Modbus TCP/IP

Description

La page Filtrage Modbus TCP/IP permet de définir le niveau d'accès des clients Modbus TCP/IP connectés à l'interface IFE .

Blocage de connexions

Vous pouvez sélectionner le nombre maximal de connexions IP autorisées (8 ou 16). Chaque connexion prend en charge 12 transactions simultanées.

NOTE: Lorsque le nombre maximal de connexions IP est modifié, le message Le nombre max. de connexions a changé. Redémarrez l'appareil pour appliquer les modifications s'affiche et vous invite à redémarrer le dispositif.

Si le filtrage IP est activé, vous devez configurer l'adresse IP du PC dans la liste des adresses autorisées avec l'autorisation de lecture/écriture pour utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission .

Filtrage IP

Paramètre

Description

Réglages

Activer le filtrage IP

Active le filtrage des adresses IP. Un accès est accordé aux adresses IP figurant dans le tableau.

  • Activé

  • Désactivé (pas de filtrage)

Adresse IP

Filtre l'adresse IP que vous saisissez.

10 adresses (nombre maximal d'adresses IP autorisées)

Niveau d'accès

Définit le niveau d'accès de l'adresse IP correspondante.

  • Lecture : les codes de fonction Modbus TCP/IP suivants sont autorisés :

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B), avec les codes de sous-fonction 14 (0x0E), 15 (0x0F) et 16 (0x10).

    • 100 (0x64)

  • Aucun  : l'accès à l'adresse IP est bloqué.

  • Lecture/écriture  : un accès complet est fourni.

Autoriser les adresses IP anonymes

Accorde un accès en lecture seule à tous les clients Modbus TCP/IP.

  • Activé

  • Désactivé (réglage par défaut)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?