0602IB1801FR-09

Schémas avec disjoncteurs MasterPacT NT/NW et PowerPacT P- and R-Frame

Description

FYI, this map is shared by IFE user guide and NT/NW Modbus guide.

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

  • Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle PowerPacT P- and R-Frame avec un module BCM ULP.

  • Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPacT NT/NW ou PowerPacT P-frame avec un module BCM ULP.

  • Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur débrochable MasterPacT NT/NW ou PowerPacT P-frame avec un module BCM ULP et son module IO associé.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Connexion ULP

AVIS
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'EQUIPEMENT
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP de l'interface IFE sont réservés aux modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFE ou l'appareil raccordé à l'interface IFE .
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP de l'interface IFE , consultez le guide utilisateur ULP .
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon BCM ULP.

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A

Cordon BCM ULP du disjoncteur ou cordon ULP RJ45 fiche/fiche

B

Terminaison de ligne ULP

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur PowerPacT P- and R-Frame fixe à commande manuelle

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP de disjoncteur

D

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

E

Disjoncteur PowerPacT P- and R-Frame fixe à commande manuelle

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPacT NT/NW ou PowerPacT P-Frame

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon BCM ULP de disjoncteur

D

Bornier fixe

E

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

F

Disjoncteur fixe à commande électrique

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur débrochable MasterPacT NT/NW ou PowerPacT P-Frame

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon ULP RJ45 fiche/fiche

D

Cordon BCM ULP de disjoncteur

E

Contact de position débrochée du disjoncteur (CD)

F

Châssis du disjoncteur

G

Module de communication du disjoncteur BCM ULP

H

Disjoncteur débrochable

I

Bornier débrochable

J

Contact de position embrochée du disjoncteur (CE)

K

Contact de position de test du disjoncteur (CT)

L

Module d'interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?