0602IB1801FR-09

IFE

Description

La page IFE affiche les informations de l'interface IFE connectée aux disjoncteurs.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent consulter les pages de diagnostics.

Accès à la page IFE

Pour afficher la page IFE , cliquez sur DIAGNOSTIC > IFE .

Paramètres de l'interface IFE

Paramètre

Description

Numéro de série

Numéro de série du dispositif

Numéro de référence commerciale

Numéro de référence commerciale du dispositif

Version logicielle

Version de micrologiciel actuelle

Identifiant unique

Combinaison de l'adresse MAC et de l'heure

Adresse MAC

Adresse MAC unique

Adresse IPv4

Adresse IPv4 de l'interface IFE

Adresse lien local IPv6

Adresse IPv6 utilisée pour communiquer sur le réseau local

Paramètres de date et d'heure

Paramètre

Description

Origine de l'heure

Origine de l'heure lors de la dernière synchronisation

Dernière synchronisation

Temps écoulé depuis la dernière synchronisation

État de la synchronisation NTP

Etat de la synchronisation NTP

Strate NTP

Décrit la précision de l'heure NTP. Les valeurs possibles sont 1 à 15 ou NA (non applicable) si le serveur NTP n'est pas joignable.

Paramètres du système de fichiers

Paramètre

Description

Taille totale

Espace total du disque de l'interface IFE , en kilo-octets

Taille utilisée

Espace total utilisé sur le disque de l'interface IFE , en kilo-octets

Taille libre

Espace libre total sur le disque de l'interface IFE , en kilo-octets

Taille incorrecte

Espace corrompu sur le disque de l'interface IFE , en kilo-octets

Paramètres système

Paramètre

Description

Processeur

Etat de l'unité centrale :

  • Nominal

  • Dégradé

  • Hors service

Mémoire de démarrage

Etat de la mémoire de démarrage

EEPROM

Etat de la mémoire EEPROM

Système de fichiers

Etat du système de fichiers

Ethernet PHY 1

Etat du matériel PHY 1

Ethernet PHY 2

Etat du matériel PHY 2

DDR

Etat de la mémoire d'exécution

Paramètres de durée de fonctionnement de l' IFE

Statistique

Description

Durée de fonctionnement

Durée de fonctionnement de l'interface IFE

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?